This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:更新了 ePWM 寄存器 TBCTL2中的控制位 OSHTSYNC 和 OSHTSYNCMODE 所需的 TRM SPRUI33

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D, TMS320F280049

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/725290/tms320f280049-update-to-trm-sprui33-needed-regarding-control-bits-oshtsync-and-oshtsyncmode-in-epwm-register-tbctl2

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:TMS320F28377D

TMS320F280049 TRM SPRUI33不包含任何有关 ePWM 寄存器 TBCTL2中的控制位 OSHTSYNC 和 OSHTSYNCMODE 的说明。  Kris Parrent 在回答"TMS320F28377D:有关 TMS320F28377D 中 PWM 模块的问题"主题时给出了一个解释、我只是想确保该解释也会引入 TMS320F280049 TRM 中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、

    谢谢您、我已为此填写了一个改进请求。

    此致、
    Cody