This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:SPI MISO 读取问题

Guru**** 2536510 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/725350/tms320f28035-spi-miso-read-problem

器件型号:TMS320F28035

作为与双核28379进行通信的从器件、我在28035的 MISO 中遇到错误。

我是否需要在从器件侧和主器件侧具有上拉电阻?

此外、应采用什么极性和相位以实现最小误差?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    萨加尔

    SPI 上通常不需要上拉电阻、而是为了帮助抑制线路上的噪声、或者在信号处于高阻抗状态时将其拉至已知状态。

    极性和相位通常由连接的 IC 的要求决定。 您通常会看到外部不可配置 IC 具有预定义的时钟方案、没有标准选择4个中的任何一个、仅选择4个中的一个。 然后、可编程 MCU 将配置为与外部器件匹配以方便通信通道、因为您使用的是两个 C2000 MCU、完全由您决定。 任何配置的性能都不会更好或更差。

    此致、
    标记