This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28379D:无法从闪存引导 CPU2 (F28377D)

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/724821/ccs-launchxl-f28379d-unable-to-make-cpu2-boot-from-flash-f28377d

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我有与此帖子中类似的问题。  

我正在使用 F28379D launchpad、并测试了 controlSUITE->device supoort->F2837xD ->V210 -> examples dual 中的示例代码。  

当我使用 RAM 时、一切工作正常。 但是、当我将 CPU1切换为独立、将 CPU2切换为闪存时、程序无法正常工作。  

CPU1发送引导命令:

IPCBootCPU2 (C1C2_Brom_BOOTMODE_BOOT_FROM _FLASH);

但程序会保持在循环中

操作

BootStatus = IPCGetBootStatus ()& C2_BootROM_BOOTSTS_SYSTEM_READY;
} while (((bootStatus!= C2_BootROM_BOOTSTS_SYSTEM_READY));

Michael 说问题是 cmd 文件中的错误、但我不理解如何解决。

你可以提出一些建议吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、这是我的错。 我不清楚、我必须重新为 DSP 供电。 它不像它应该的那样工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stepe、

    很高兴知道它能正常工作。

    此致
    Harshmeet