This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSLCDK6748:从 SD 卡引导应用程序

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1189222/tmdslcdk6748-booting-application-from-sd-card

器件型号:TMDSLCDK6748
主题中讨论的其他器件:OMAP-L138

我一直在修改 MCASP 回送示例以开发音频处理原型。
目前、该项目通过 JTAG 调试器刷写到 RAM 中。
现在、我们要从板上的 SD 卡启动程序。

SDK 硬件附带 SD 卡。 这是否意味着我不需要设置启动卡?
该卡有3个分区:引导、SDK、文件系统

我一直在阅读以下内容:

https://software-dl.ti.com/processor-sdk-rtos/esd/docs/06_03_00_106/rtos/index_overview.html#creating-an-sd-card

https://www.ti.com/lit/an/sprab41f/sprab41f.pdf?ts=1674247246998

根据我收集的内容、我需要将在 CCS 中生成的.out 文件转换为 AIS 格式。

我正在 Linux 上进行开发、因此我一直在使用单声道:

```μ A
David@David-Oryx-Pro:~/ti/ais_gen 单声道 HexAIS_OMAP-L138.exe MCBSP_Audio_lcdkOMAPL138_c674xExampleProject.out
------------------------------------
  用于 OMAP-L138的 TI AIS 十六进制文件生成器
  (C) 2013、Texas Instruments、Inc.
  版本 1.27.
------------------------------------


未提供 ini 文件。 使用默认值 OMAP-L138.ini
开始生成 AIS 文件。
为引导模式生成 AIS 文件:无。
解析输入目标文件 MCASP_Audio_lcdkOMAPL138_c674xExampleProject.out。
AIS 文件生成成功。
将212356字节写入文件 MCASP_Audio_lcdkOMAPL138_c674xExampleProject.bin。
转换完成。

```μ A
我还需要一个名为 MLO 的引导加载程序文件。

接下来、需要将 MLO 和 app.bin 文件复制到 SD 卡上。
它们进入什么分区?


有人可以帮助解决这个问题吗?

提前感谢、
David