This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379S:使用 Blackhawk USB560v2进行调试

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1188959/tms320f28379s-debugging-with-blackhawk-usb560v2

器件型号:TMS320F28379S

您好!

我无法使用 Blackhawk USB560v2 JTAG 探针对 TMS320F28379S 进行编程。  我使用等待引导模式、TSRT 引脚通过2K 电阻下拉。 我收到以下错误。

"尝试通过 USCIF ECOM 访问调试探针失败。"

  

是否需要对 JTAG 使用 EMU 引导模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagbir、

    从错误消息中、您的计算机似乎无法找到 JTAG 调试探针。 您是否在 Windows 设备管理器中看到 USB560v2? 如果是、请尝试在 Code Composer Studio 中测试 JTAG 连接吗? 这是通过在 CCS 中打开您的目标配置文件并单击'Test Connection"选项来完成的。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="531788" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1188959/tms320f28379s-debugging-with-blackhawk-usb560v2/4479400 #4479400"]从错误消息中,您的计算机似乎无法找到 JTAG 调试探针。 您是否在 Windows 设备管理器中看到 USB560v2?[/quot]

    是的、我确实看到了调试探针。  

    [引用 userid="531788" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1188959/tms320f28379s-debugging-with-blackhawk-usb560v2/4479400 #4479400"]如果是、是否可以尝试在 Code Composer Studio 中测试 JTAG 连接? 这是通过在 CCS 中打开您的目标配置文件并单击'Test Connection"选项来完成的。

    我这么做了、那是我得到上面描述的误差的时候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="531788" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1188959/tms320f28379s-debugging-with-blackhawk-usb560v2/4479400 #4479400"]从错误消息中,您的计算机似乎无法找到 JTAG 调试探针。 您是否在 Windows 设备管理器中看到 USB560v2?[/quot]

    是的、我确实看到了调试探针。 USB LED 和 MODE LED 在调试探针上呈稳定绿色、表示处于正常工作模式。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/171/BlackhawkUSB560v2OperatingModeDetails.pdf

    [引用 userid="531788" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1188959/tms320f28379s-debugging-with-blackhawk-usb560v2/4479400 #4479400"]如果是、是否可以尝试在 Code Composer Studio 中测试 JTAG 连接? 这是通过在 CCS 中打开您的目标配置文件并单击'Test Connection"选项来完成的。

    我这么做了、那是我得到上面描述的误差的时候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagbir、

    Windows 设备管理器中的设备是 USB560v2 System Trace Emulator、 而目标配置显示的是 USB560。 您能否尝试将目标配置中的调试探针切换到  USB560v2 System Trace Emulator?

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    它解决了该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagbir、

    我很高兴看到您的问题得到解决。

    此致、

    Ben Collier