This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379S:重新锁定未锁定的内核

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1189202/tms320f28379s-relocking-an-unlocked-core

器件型号:TMS320F28379S

您好!

                我的代码正在成功解锁锁定的内核。  当它在解锁状态下完成所需的操作后、是否有方法在不复位处理器的情况下重新锁定它?

 谢谢、

 ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以通过区域1 CSM 控制寄存器中的 FORCESEC 位来实现这一点。 对该字段写入"1"将复位区域的状态。 如果区域被解锁、它将锁定(保护)该区域并将该寄存器中的所有位复位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,哈雷什。

    ED