This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:GPIO 打开和关闭之间的时序。

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1189124/tms320f28069-timing-between-gpio-on-and-off

器件型号:TMS320F28069

尊敬的 TI:

   我想计算特定 GPIO 引脚的导通和关断之间的时序。 我能为它获取任何参考程序。 这一要求的伪代码非常值得赞赏。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kandakatla、

    您是否只是想查看在软件中切换 GPIO 所需的周期数? 如果是这样、CCS 有一种计算周期数的方法、 可在此处找到

    此致、

    Omer Amir