This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386S:适用于 CM 的串行闪存编程器内核

Guru**** 2535180 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1189232/tms320f28386s-serial-flash-programmer-kernels-for-cm

器件型号:TMS320F28386S

我曾试图在早些时候发表这篇文章,但再也看不到,如果这篇文章最终被双重发布,我请原谅。

我正在尝试使用串行闪存编程器来更新 CM、并且像往常一样、我很困惑、这次是关于要使用哪个内核。

有一个项目 flash_kernel_C28x_cm_ex1_c28x1、其中包含文件 flash_kernel_C28x_cm_ex1_sci_flash_kernel_cpu1.c

第二个项目是 flash_kernel_C28x_cm_ex1_cm、其中包含文件 flash_kernel_C28x_cm_ex1_sci_flash_kernel_cm.c

我要转换哪一个 outfile 并将其与-o 选项一起使用? 第二个? 那么、第一个是否会与-k 选项一同使用?

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    第2个项目  flash_kernel_C28x_cm_ex1_cm 应与-o 选项一起使用、第1个项目应与-k 选项一起使用。

    谢谢、

    查尔斯