This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:从 RAM 调试 CPU1并从闪存运行 CPU2的示例

Guru**** 2584425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1188507/tms320f28379d-example-debugging-cpu1-from-ram-and-running-cpu2-from-flash

器件型号:TMS320F28379D

我想在 CPU1上调试应用、 并希望从其已加载到闪存中的程序复位/运行 CPU2。  是否有一个示例说明如何执行此操作?

查看 LED_ex1_blinky_CPU1和  LED_ex1_blinky_CPU2:

  1. 我将 LED_ex1_blinky_CPU1配置 为独立和闪存
  2. 我为闪存配置 LED_ex1_blinky_CPU2
  3. 如果我尝试进行调试、该项目将不起作用
  4. 如果我断开调试器的连接、则工程正常工作。  (独立)

如果我尝试:

  1. 已针对闪存配置 LED_ex1_blinky_CPU2并已进行编程
  2. 我将 LED_ex1_blinky_CPU1构建模式设置为 CPU1_RAM
  3. 我修改 LED_ex1_blinky_cpu1.c 以添加 Device_bootCPU2 (C1C2_Brom_bootmode_boot_boot_fin_flash);在 Device_Init()之后
  4. 我调试  LED_ex1_blinky_CPU1
  5. 我没有连接到 CPU2  
  6. LED_ex1_blinky_CPU1 正常工作、但 LED_ex1_blinky_CPU2不工作(其 LED 不闪烁)

要使该工作正常、我需要进行哪些修改?

 

(CPU2上的应用很简单、运行良好、因此我主要关注 CPU1开发。  在某种程度上、我尝试通过在每次更改 CPU1时不必重新编程和控制 CPU2来节省时间)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在应用程序初始化中启用了看门狗? 不确定是否是导致问题的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看门狗未启用。