This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:刻录选项问题

Guru**** 2579485 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1182435/tms320f28379d-burning-option-problem

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好,

1.在编译此工程时、我只能选择调试和发布、不能刻录闪存?

复位 CPU 的主要功能是什么? 与重新启动有什么主要区别? 如果在程序运行后单击"Reset CPU"、程序将不会正常运行。

非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加附件作为要使用的例程。

    e2e.ti.com/.../F28379DBurning-option.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="498310" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1182435/tms320f28379d-burning-option-problem "]使用此项目进行编译时,我只能选择调试和发布,我不能刻录闪存吗?[/quot]

    如果您不想闪存、则使用 RAM 构建配置。

    [引用 userid="498310" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1182435/tms320f28379d-burning-option-problem ]Reset CPU 的主要功能是什么? 与重新启动有什么主要区别? 如果在程序运行后单击"Reset CPU"、则程序将不会正常运行。

    请查看重置的数据表。 CPU1重置将重置整个系统

    restart 将重新启动代码,转到 main()函数而不重新启动内核。

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    我想使用闪存烧录、但没有此类选项、因此请帮助查看是否支持闪存烧录?


    [引用 userid="35062" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1182435/tms320f28379d-burning-option-problem/4453427 #4453427">请查看有关重置的数据表。 CPU1重置将重置整个系统

    我想问是否复位、程序无法正常运行、原因是什么?

    非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rhea、

    此示例是 C2000Ware SDK 还是您的定制应用?

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rhea、

    我不确定您的代码来自哪里。 如果您只想了解如何创建闪存配置、请查看此链接。 闪存专家已经解释了创建一个闪存构建配置所需的所有步骤。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/878674/faq-flash---how-to-modify-an-application-from-ram-configuration-to-flash-configuration 

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    此代码与演示板配合使用、应为 SDK。

    重置是指编译环境中的按钮。 为什么程序不能正常工作?

    非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们需要了解您的项目。 您能不能给我指一下您从中获得的示例? 这是来自 C2000Ware SDK 吗?

    请下载最新的 C2000Ware SDK 并尝试从 SDK 中获取示例

    C:/ti/c2000/C2000Ware_4_02_00_00/driverlib/f2837xd/examples/cpu1/led

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    客户反馈用于此例程代码。让我向客户展示最新代码!

    非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rhea、

    了解该项目将是一件很好的事情、以便我们可以对其进行审查。 否则、告诉客户尝试 C2000Ware 示例、他们是否能够烧录闪存?

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在关闭该主题、因为大约一个月内没有活动。