This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:CCS -预处理器宏在5000行代码后全部为白色背景

Guru**** 2963260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1189733/tms320f280025-ccs---preprocessor-macros-all-white-background-after-5000-lines-of-code

器件型号:TMS320F280025

您好!

 我在使用 CCS 时遇到问题(版本:12.1.0.00007)、当文件超过5000行代码时、完全无法区分预处理器宏。 它不会灰显任何预处理器命令的背景、例如会发生以下情况:

当我的代码行少于5000行时、它再次看起来很好:

那么、有什么想法可以成为原因呢? 我能否在开始优化文件大小之前设置行的限制(我认为这可能是问题、在我打开一个大文件时、很久以前曾出现过这样的问题、但我从未发生过)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以打开 CCS 首选项(CCS 菜单、Windows ->首选项)。 然后在左窗格中打开常规-->编辑器。

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美、谢谢。