This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280023C:C2000微控制器论坛

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1187111/tms320f280023c-c2000-microcontrollers-forum

器件型号:TMS320F280023C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我正在尝试使闪存 API 与我的程序一起工作。 我包含了 C2000Ware 中的文件、并看到以下警告:

警告#10373-D:库"../lib/FlashAPI_F28002x_FPU32_COFF.lib 包含与 ELF 输出文件不兼容的 TI-COFF 目标文件。  确保您使用的是正确的库。

我是否可以对它的含义有所了解? 我不熟悉输出文件格式、希望获得任何指针。

如果有用、我进入了项目设置的链接器文件、发现--abi 标志已设置为 eabi。

此致、

Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishnu,

    请尝试使用 FlashAPI_F28002x_FPU32.lib (C:\ti\c2000Ware_4_02_00_00\libraries\flash_api\f28002x\lib\)、而不是 FlashAPI_F28002x_FPU32_COFF.lib。

    FlashAPI_F28002x_FPU32.lib 是 EABI 库、应与您的--ABI eabi 编译标志兼容。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishnu,

    假设我们的答复澄清了你的问题,我将关闭这一帖子。

    如果您有其他问题、请打开新帖子。

    谢谢、此致、

    Vamsi