This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:有关编码器的电机 SDK 通用电机控制实验室问题

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1189552/tms320f280025c-motor-sdk-universal-motor-control-lab-question-on-encoder

器件型号:TMS320F280025C

查看编码器.h 中的 ENC_run、我有一个更高级别的问题:

是否假定编码器与电极对齐?  还是无关紧要?

我问、因为 thetaElec 是直接从 thetaMech 计算的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="513451" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1189552/tms320f280025c-motor-sdk-universal-motor-control-lab-question-on-encoder 中的内容]是否假定编码器与电极对齐?  还是无关紧要?

    您需要知道电机的极对是什么、并在此项目中设置将机械角转换为 FOC 电角所需的数量。