This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何将 GPIO 设置为高阻抗状态- F28379D

Guru**** 2931620 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1189827/how-to-set-gpio-in-high-impedance-state--f28379d

主题中讨论的其他器件:DRV8886

您好!  

我使用的是 F28379D。 是否有办法将 GPIO 引脚设置为高阻抗状态、而不是低电平?

谢谢、

Chiyuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chiyuan、

    可以使用 GPyODR 寄存器将 GPIO 配置为具有开漏输出、我不确定这是您想要的结果。  我是否可以询问您在高阻抗中使用引脚的目的是什么?

    此致、

    Omer Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Omer、

    我使用的是德州仪器 DRV8886步进电机驱动器芯片。 有一个引脚 TRQ 连接到 F28379D GPIO。  

    该引脚用于根据 DRV8886数据表表表5配置步进驱动器的扭矩设置。  

    您认为设置 GPyODR 寄存器是否有效?

    谢谢、

    Chiyuan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chiyuan、

    该基准 可能有助于您确定是否可在应用中使用它;从本质上讲、通过使用带有上拉电阻器的开漏输出、您可以将引脚设置为低电平、高阻抗或高电平。 如果您对此有其他疑问、请告诉我。

    此致、

    Omer Amir