This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:TMS320F28379D

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1189628/tms320f28379d-tms320f28379d

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

您好!

我不熟悉该控制器、因此我希望代码生成三相 PWM 信号、以控制六个 IGBT 的逆变器。  在这种情况下、可以使用三个 PWM 模块来控制六个开关元件、每个模块一个
相电压。 每个桥臂必须以相同的频率切换、并且所有桥臂必须同步。 简而言之、我希望代码生成三 个 PWM 模块、从而控制三相逆变器;运行电机。

非常感谢!