This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:CLA 和 CPU 之间的访问优先级

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1188039/tms320f280049-access-priority-between-cla-and-cpu

器件型号:TMS320F280049

您好!

由于 DSC PN TMS320F280045PZS 短缺、我们将使用  TMS320F280049PZS 而非 TMS320F280045PZS (航空设计)。

两者之间的主要差距是 CLA。 您能告诉我们如何才能确定 CLA 在任何情况下都不会干扰 CPU 对任何外设的访问?

谢谢、

Pascal。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

    您是不是说您在禁用 CLA 的49个器件中开发应用?

    此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Veena、

    是的、您答对了。 我们在 禁用 CLA 的49个器件中进行开发。

    此致、

    Pascal。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

    只有在 CLA 上运行的代码能够访问外设时、CLA 才能够访问外设。 由于您没有在 F280049x 上使用/配置 CLA、CLA 将永远不会执行任何代码、因此永远不会访问外设。

    请告诉我这是否能解决您的问题。

    谢谢、

    Ashwini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ashwini、

    感谢您的回答。  我们能否在数据表或技术参考手册中找到这一信息? 对于 aaaaaaunotic 认证(D0178 dal B)、我们需要官方数据才能实现相关目的。

    此致、

    Pascal。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好、很抱歉耽误您的时间-我正在与其他专家讨论、很快就会告诉您。

    谢谢、

    Ashwini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

    专家不在办公室。 请在星期三之前回复。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我假设您没有在此上启用 CLA 的时钟(将 PCLKCR0中的 CLA1位置为'0'-默认值)。 如果是这种情况、那么根据该位的定义、CLA 时钟将被禁用、因此 CLA 将不起作用。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Vivek Singh