This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:TMS320F280049C

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1190393/tms320f280049c-tms320f280049c

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

当尝试使用 C2000/driverlib/f28004x/examples/EmptyProject 导入空项目时、系统无法导入项目、错误为"Import failed for project 'empty-projects"、因为无法解释其元数据。 请联系支持部门。"

先前已删除 CCS 程序并重新安装、但错误相同。

如何纠正此问题? plz 能帮我、因为我是 CCS 的初学者。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkatesh、

    什么是 CCS 版本。 和 C2000Ware 版本?

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    窗口11上的 CCS_setup_12.1.0.00007

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C2000Ware SDK 如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C2000Ware_4_02_00_00_setup 此设置已经过设置

    C2000Ware_DigitalPower_SDK_4_03_00_00_setup

    这已设置完毕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需确保从以下位置导入项目:

    C:/ti/c2000/C2000Ware_4_02_00_00/driverlib/f28004x/examples/empty_projects

    是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。 但是、与 f28003x 相同的 empty_Project 正在成功导入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我记得正确的话、在从 f28004x 下的 driverlib/examples 导入之后、我会删除"empty-project"。 这可能是联系支持团队时出错的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Venkatesh、

    导入工程时、应从 projectspec 文件在工作区中创建新工程、并保持原始工程不变。 请勿删除它们。

    似乎已通过删除 projectspec 文件来损坏 C2000Ware。 如果需要、您可以重新安装它。

    由于您尝试导入.cproject、.ccsproject、.project 而导致的错误。

    将工作区保留在 C2000Ware 安装文件夹之外、如 C:/work 等

    所有导入的工程都将位于工作区文件夹中。

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重新安装 C2000Ware 并尝试从 f28004x 导入 empty_Project。 出现相同的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相同的错误。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是第一次导入?还是第一次导入时出错?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、首次成功导入。 当我删除并尝试导入时、出现错误。

    但是、现在我卸载了 CCS 和 C2000Ware、并在删除 workspacev12后重新安装、错误未出现

    感谢您的支持和帮助