This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280037:使用 C2000器件的全桥 LLC 解决方案。

Guru**** 2535950 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, TIDM-1001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1189946/tms320f280037-full-bridge-llc-solution-using-c2000-devices

器件型号:TMS320F280037
主题中讨论的其他器件:TMS320F28335TIDM-1001

您好!

我正在寻找具有 C2000的全桥 LLC。

我的客户正在使用测试板上的 TMS320F28335开发全桥 LLC。

现在、他正在考虑使用新器件来降低成本和制造成本。

F28039能否实现 FB-LLC?

他将使用的 FB-LLC 开关频率为300KHz。

他不使用 CLA。

如何计算 CPU 负载?

如何知道器件是否适用于电源拓扑?

请推荐适用于 FB-LLC 的器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SY、

    目前、f28002x (单核)应该已经能够支持。 f28003x 也可以执行该操作、但由于他不需要 CLA、因此它可能会被过度使用。 我们有一些支持 LLC 拓扑的参考设计、例如 TIDM-1001、它具有 CPU 负载数据。  

    此致、