This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:TIDA-010062陷波滤波器系数

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1190821/tms320f280049-tida-010062-notch-filter-coefficients

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我的客户想知道如何计算陷波滤波器的系数:

(ttplpfc.c)

是否有任何文档对此进行解释?

--

谢谢、此致、

耶鲁李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yale、

    Norch 滤波器是一种2极2零滤波器的特殊情况。  有关 DF22滤波器设计、请参阅 DCL 用户指南。

    如果您在默认路径中安装了 C2000ware、DCL 用户指南 应位于"C:\ti\c2000Ware_4_02_00_00\libraries\control\DCL\c28\docs"