This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE:适用于 macOS 的4.02.00.00版软件包

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1192101/c2000ware-version-4-02-00-00-package-for-macos

器件型号:C2000WARE

当我下载 macOS 的 C2000Ware 软件包时、文件损坏(MD5校验和错误)。 我下载了多次、每次都获得相同的 MD5校验和。 我还下载了用于 Windows 和 Linux 的相同软件包、这两个都不会损坏。 我认为 TI 服务器上的 macOS 存档文件已损坏。 TI 是否可以解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    如果解决了问题、您可以尝试以下步骤吗?

    • 打开终端
    • 转到下载文件夹
    • 将 C2000Ware_4_02_00_00_setup.app.tar.gz 文件解压到 C2000Ware_4_02_00_00_setup
    • 然后运行:  xattr -c C2000Ware_4_02_00_00_setup

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、Eric、

    我不想超过这个线程、但我尝试了上面的步骤、似乎是有效的。 运行 xattr -c 命令后、我将该文件夹重命名回 C2000Ware_4_02_00_00_setup.app、并按预期运行。

    Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Munan、您好!

    感谢您的确认。

    Eric、我现在将关闭该主题。 如果仍有问题、请在主题中创建新主题或回复。

    此致、Santosh