This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384D:PLL 的最大输入频率

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1192160/tms320f28384d-maximum-input-frequency-to-the-pll

器件型号:TMS320F28384D

尊敬的 e2e 团队:

  表3第9页的 TMS320F2837x 和 TMS320F2838x 之间的迁移中、PLL 的最大输入频率为20MHz (而 F2838x 为25MHz)。

  器件数据表中找到。 65表示为最大频率(来自外部振荡器)值25MHz。

哪一个是正确的值?

谢谢、

Giorgia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Giorgia、

       数据表值正确。