This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:将 MCAN 用作标准 CAN 模块

Guru**** 2527510 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1192191/tms320f280039c-use-mcan-as-standred-can-module

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好、先生、

是否有任何应用手册或参考可用于将 MCAN 模块用作标准 CAN 模块???

此致、

Bharat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bharat、

    您可以从 C2000Ware 中的典型传输示例开始。  在该示例中、FD (灵活数据)模式位被禁用。  这是选择 CAN 操作为 MCAN (FD)或 DCAN (经典/标准)的位。  为了使软件从 MCAN 无缝转换到 DCAN、我们的软件团队正在使用与 DCAN 相同的函数调用来定义消息对象、位时序、TX 和 rcv 等例程。  我相信这项计划将於今年稍后时间公布。  目前还没有 计划提供我知道的应用手册、但一旦发布 MCAN/DCAN 迁移、将以示例作为补充。

    此致、

    Joseph