This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280025C:错误-2131 @ 0x0

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE, TMS320F280025C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1192043/launchxl-f280025c-error--2131-0x0

器件型号:LAUNCHXL-F280025C
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITEC2000WARE

您好!

我购买了 F280025C 的新 LaunchPad、并尝试在 LaunchPad 上调试控制套件 HRPWM 示例。 我遇到 以下错误:

IcePick_C_0:连接到目标时出错:(错误-2131 @ 0x0)无法访问器件寄存器。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包9.2.0.00002)。

 我验证了 Launchpad 的 JTAG 连接并附上了报告。  请仔细查看 JTAG 测试连接报告、并为我提供解决此问题的解决方案。 提前感谢。

[开始]

执行以下命令:

%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -S 完整性

[结果]


---- [打印电路板配置路径名]---------------

C:\Users\Surya\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\
ccs1011\0\0\BrdDat\testBoard.dat

---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

此实用程序已选择100或510类产品。
此实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。
库构建日期为"2020年7月"。
库构建时间为'21:10:18'。
库软件包版本为'9.2.0.00002'。
库组件版本为'35.0.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为'5'(0x00000005)。
控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。

---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------

扫描路径将通过切换 JTAG TRST 信号进行复位。
控制器是具有 USB 接口的 XDS110。
从控制器到目标的链路是直接的(不带电缆)。
该软件配置为 XDS110功能。
控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监控 EMU[1]引脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的时序。
控制器无法控制输入引脚上的时序。
扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。

---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----

此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

值为'-233'(0xffff17)。
标题为"SC_ERR_PATH_Broken (SC_ERR_PATH_COMPLETE")。

说明如下:
JTAG IR 和 DR 扫描路径不能循环位、它们可能会损坏。
尝试扫描 JTAG 扫描路径失败。
目标的 JTAG 扫描路径似乎已断开
卡在一个或卡在零的故障。

[结束]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasad、

    首先、不再维护 controlSUITE。 请下载最新的 C2000Ware SDK。 可从以下位置下载:

    https://www.ti.com/tool/C2000WARE

    然后、尝试 SDK 中的示例。

    /Users/a0132919/ti/c2000/C2000Ware_4_02_00_00/driverlib/f28002x/examples/hrpwm

    导入工程时、请确保切换到 CPU1_LAUNCHXL_RAM 编译配置。

    并且 TMS320F280025C_LaunchPad.ccxml 处于活动状态。

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我从 C2000ware 中挑选了一个示例、并  通过更改目标配置文件对其进行了测试、它正在工作。