This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:无法选择正确的目标 PC

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1192315/tms320f28027-unable-to-select-correct-target-pc

器件型号:TMS320F28027
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

我在 Mac 上运行 CC。 我使用 的是 C2000 Piccolo F28028F 电路板。

每当我尝试在 C2000 Piccolo F28028F 板上运行程序时、都会遇到以下错误

"项目与目标配置中的任何 CPU 不兼容"。

我尝试更改目标 CPU、并执行了以下步骤

德州仪器-> XDS100v3 USB 调试探针->实验板套件 Piccolo 28027F。

如何纠正此错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的是哪个版本的 CCS? 您使用的是 C2000Ware SDK 中的示例还是您的定制应用?

    您能否打开目标配置文件并确保正确选择仿真器和器件、然后运行'Test Connection"

    此致、Santosh