This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:28388D CANFD 寄存器地址错误

Guru**** 2583505 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1190919/tms320f28388d-28388d-canfd-register-addr-error

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好、

我的客户发现  TRM CCS Memory 浏览器视图之间的寄存器偏移描述存在冲突

具有连接管理器 TRM 的 spruii0d_TMS320F2838x 实时微控制器(修订版 D) 显示、McanRegs_MCAN_RXESC 的地址为 0x0005_C6BC

(P5096和 P5110)

但在  CCS Memory 浏览器视图中、它是 0x0005_C6A8

使用   driverlib、它的超前操作无法更改 McanRegs_MCAN_RXESC 的值。

--

谢谢、此致、

耶鲁李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    耶鲁大学

        我将与 Driverlib 团队一起处理这一问题。 请给我几天时间来解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    耶鲁大学

       我正在等待 C2000ware 团队的回复并与他们跟进。 感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    耶鲁大学  

    TRM 中的寄存器偏移描述是准确的、driverlib 函数也基于相同的偏移。 经验证、使用 driverlib 函数可以准确地用于设置数据字段大小、可以通过查看存储器浏览器本身中的消息 RAM 来验证数据字段大小。  

    这里的错误是偏移量错误地存储在 CCS 寄存器视图 XML 中、这将被修复。 只需重申一下、该功能是完整的、只是它未在 CCS 中正确显示。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更正:这已在最新版本的 CCS (12.2.0)中修复