This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28023:针对 TMS320F28023PTS 的 VDDA (11引脚)和 VSSA (12引脚)间短路的假定因素和对策

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1189334/tms320f28023-the-presumed-factors-and-countermeasures-for-the-short-circuit-between-vdda-11pin-and-vssa-12pin-of-tms320f28023pts

器件型号:TMS320F28023

您好!

1.您是否有用于 TMS320F28023PTS 的 FMEA、FMEDA 文档?

请告诉我们假定的针对 TMS320F28023PTS 的 VDDA (11引脚)和 VSSA (12引脚)间短路的因素和对策。
我想知道导致此故障的因素、例如这些端子之间的过压、其他端子的输入异常以及其他端子之间在短路状态下的能量化(由于外来物体等)。

谢谢、

Evee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在努力获得您的问题的答案、并将返回给您、但现在请注意 、这里有一本 TMS320F2802x 安全手册 以及 有关计算 FIT 的信息

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复! 我正在等待您的反馈。

    Eevee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    你有更新吗? 我们正在研究故障模式。 电源(VDDA)和 GND (VSSA)是否可能由于过流而短路? 另外、您能否回答我一开始问的第二个问题?

    谢谢、

    Eevee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eevee、

    我们在 F2802x 器件上没有功能支持。 有关功能安全支持、请查看我们的 F28003x 等更新器件。

    您是否想到了特定的实例或故障来针对此特定故障? 这不是我们看到的常见故障模式、即使对于我们具有 FMEDA 的器件、也不会单独列出。 谢谢。

    韩文