This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:使用在 CPU2上运行的 mcan

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1191730/tmdscncd28388d-to-use-mcan-running-on-cpu2

器件型号:TMDSCNCD28388D

各位专家:

我们的客户正在使用 CD28388D 开发板、并且想要使用在 CPU2上运行的 mcan、这是可行的吗? 如果是、您有任何示例或参考代码吗?

请保持安全。

此致、

乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lithto、

         F28388D 上的 MCAN 模块可由 CPU1 (C28x)或 CM (Cortex-M4)处理器控制。  CPU2无法访问 MCAN。

    此致、

    Joseph