This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCK28335:集线站穿孔连接

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSDOCK28335, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1191513/tmdsdock28335-docking-station-through-hole-connections

器件型号:TMDSDOCK28335
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

我将 TMDSDOCK28335与集线站一起使用、最初假设穿孔与微控制器上相邻的 I/O 共用(即 GPIO24具有接头引脚连接和可选连接、其形式为行中剩余的穿孔)。

我最终发现这不是真的、但我也不确定这些空穴是否与电路板上的其他任何东西相同。 有人粗略地说、使用万用表意味着他们没有连接、但是否可以确认这一点? 要使用的其余通孔能否安全地安装其他组件?

谢谢

Ian