This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:InstaSPIN-FOC lab05b 最大速度过高

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1191448/tms320f28069m-instaspin-foc-lab05b-est-speed-too-high

器件型号:TMS320F28069M

您好! 我正在使用 InstaSPIN-FOC 运行 ACIM。 Lab05a 工作正常、我正在控制 IQ_ref 以控制电机速度。 但是、当我转到 lab05b 时、我无法运行电机。 PID 设置与 lab05a 相同、仅添加速度 PID、默认值为。 我使用图25和26 (lab`s doc)对 lab05a 和 lab05b 的对称值进行了比较。 下面是提取一些值的方法:

 /*internal variables*/
IqRefHolder=CTRL_getIq_ref_pu(ctrlHandle);
IqHolder=CTRL_getIq_in_pu(ctrlHandle);
IdRefHolder=CTRL_getId_ref_pu(ctrlHandle);
IdHolder=CTRL_getId_in_pu(ctrlHandle);
AngleHolder=EST_getAngle_pu(obj->estHandle);
VqHolder=CTRL_getVq_out_pu(ctrlHandle);
VdHolder=CTRL_getVd_out_pu(ctrlHandle);
EstSpeedKrpm=EST_getSpeed_krpm(obj->estHandle);
Spd_out=CTRL_getSpd_out_pu(ctrlHandle);
/*PIDs*/
IdKi=CTRL_getKi(ctrlHandle,CTRL_Type_PID_Id);
IdKd=CTRL_getKd(ctrlHandle,CTRL_Type_PID_Id);
IdKp=CTRL_getKp(ctrlHandle,CTRL_Type_PID_Id);

IqKi=CTRL_getKi(ctrlHandle,CTRL_Type_PID_Iq);
IqKd=CTRL_getKd(ctrlHandle,CTRL_Type_PID_Iq);
IqKp=CTRL_getKp(ctrlHandle,CTRL_Type_PID_Iq);

SpdKi=CTRL_getKi(ctrlHandle,CTRL_Type_PID_spd);
SpdKd=CTRL_getKd(ctrlHandle,CTRL_Type_PID_spd);
SpdKp=CTRL_getKp(ctrlHandle,CTRL_Type_PID_spd);

有几件事吸引了我的注意。 即使 当 IqRefHolder=IQ (0.0)(CTRL_getIq_ref_pu (ctrlHandle))时、电机也会在 lab05a 上运行。 在 lab05b 上、SPD_OUTn`t 变为0.13、但它不会更改 IQ_ref (如果我使用正确的函数-> CTRL_getIq_ref_pu (ctrlHandle)提取此值)。 n`t、Iq_ref 保持0.0、但电机仍然不会旋转。

其次是估算器速度 EstSpeedkrpm=EST_getSpeed_krpm (obj->estHandle);上升到0.13 (尽管如此、SpeedRef_krpm 被设定为0.09)并下降到0。 但电机没有旋转。 在 lab05a 中、该值约为0.47-0.5、IQ_ref 设置为0。 我认为估算器正在运行。

我是否正在监控正确的症状? lab05a 和 lab05b 之间唯一的区别是它应该工作的附加速度控制器。 但似乎有差异。 在 lab05a 中、力角甚至未激活。  

您能告诉我应该监控哪些症状吗? 我是否提取正确的值。 我监控的值是否与图25和26中的值相对应?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavlin、

    请观看"ctrl.h"中函数"CTRL_runOnLine_User()"中的变量、您可以在这里 很好地了解控制计算。

     当速度控制被启用时、"IQ_ref"应该被连接至 速度控制环路的输出、此输出在你定义的信号中为"SPD_OUT"。

    谢谢、

    嘉兴