This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:无 CLK 信号

Guru**** 2584385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1187562/tms320f280049c-no-clk-signal

器件型号:TMS320F280049C

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

客户将280049至280049C 中正常工作的 I2C 数据和读/写程序刷写、并发现读取数据时没有 CLK 信号、如下图所示:  

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于假期,专家不在办公室。 请在星期二之前回复。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃

    从上面附加的波形可以看出、您已经将 F280049 I2C 配置为目标(从器件)、I2C 主机正在请求 F280049 I2C 发送数据。 对吧?

    从波形可以看出、I2C 目标方似乎没有应答发送的目标方(从器件)地址。 确保主机 I2C 正在发送正确的目标地址。

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    感谢您的支持。

    程序在280049上正常通信、但在移植到280049C 时出现问题。

    从波形中、正确给出了地址(0x50)。

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry、

    您能否让客户提供有关 I2C 配置方式以及用于发送/接收数据的代码是什么(即它是否在中断中、程序中是否有某些函数在其他位置被调用)的详细信息?

    此致、

    Omer Amir