This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:TMS320F28379D 如何使用 CCS 更改 PWM 周期?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1191092/tms320f28379d-tms320f28379d-how-to-change-period-of-pwm-with-ccs

器件型号:TMS320F28379D

我正在尝试使用 Code Composer 实现周期为5秒的 PWM。 但是、我有 C 2000 Ware 软件开发套件示例13_up。 我无法更改此示例的周期或频率。 此示例值为:

TBPRD 2000  
CMPA 1950
CMPA 50.
CMPB 1950
CMPB 50.

可以帮帮我吗? 我必须使 PWM 具有5秒的周期。

所有代码:

//######################################################################################################################

//

//文件: epwm_ex13_up_aq.c

//

//标题: 操作限定符模块-使用向上计数。

//

//! \addtogroup driver_example_list

//!

ePWM 操作限定符(ePWM_UP_AQ)

//!

//! 此示例将 ePWM1、ePWM2、ePWM3配置为生成

//! 在 EPWMxA 和上进行独立调制时的波形

//! EPWMxB。

//!

//! 比较值 CMPA 和 CMPB 在 ePWM 的 ISR 内进行修改。

//!

//! 在本示例中、TB 计数器处于向上计数模式。

//!

//! 查看 EPWM1A/B (GPIO0和 GPIO1)、EPWM2A/B (GPIO2和 GPIO3)

//! 和 EPWM3A/B (GPIO4和 GPIO5)波形。

//!

//

//######################################################################################################################

//

//$Release Date: $

//版权所有:

//版权所有(C) 2013-2022 Texas Instruments Incorporated - http://www.ti.com/

//

//以源代码和二进制形式重新分发和使用,有无  

//如果满足以下条件,则允许进行修改  

//满足:

//  

// 重新分发源代码必须保留上述版权  

// 注意、此条件列表和以下免责声明。

//  

// 二进制形式的重新分发必须复制上述版权

// 注意、中的条件列表和以下免责声明  

// 随提供的文档和/或其他材料   

// 分布。

//  

// 德州仪器公司的名称和的名称都不是

// 其贡献者可用于认可或推广衍生产品

// 未经特定的事先书面许可,从该软件下载。

//  

//本软件由版权所有者和作者提供  

//“原样”以及任何明示或暗示的保证,包括但不包括  

//限于对适销性和适用性的暗示保证

//一个特定的目的是免责的。 在任何情况下、版权均不得  

//所有者或贡献者应对任何直接、间接、偶然、  

//特殊、典型或必然的损害(包括但不包括)  

//仅限于采购替代货物或服务;

//数据或利润;或业务中断)

//责任理论,无论是合同责任、严格责任还是侵权行为  

//(包括疏忽或其他)以任何方式因使用而产生  

//此软件,即使已被告知可能会发生此类损坏。

//$

//######################################################################################################################

//

//包含的文件

//

#include "driverlib.h"

#include "device.h"

#include "board.h"

//

//定义

//

#define EPWM1_TIMER_TBPRD  2000  //周期寄存器

#define EPWM1_MAX_CMPA    1950

#define EPWM1_MIN_CMPA    50

#define EPWM1_MAX_CMPB   1950

#define EPWM1_MIN_CMPB    50.

#define EPWM2_TIMER_TBPRD  2000  //周期寄存器

#define EPWM2_MAX_CMPA   1950

#define EPWM2_MIN_CMPA    50.

#define EPWM2_MAX_CMPB   1950

#define EPWM2_MIN_CMPB    50.

#define EPWM3_TIMER_TBPRD  2000  //周期寄存器

#define EPWM3_MAX_CMPA    950

#define EPWM3_MIN_CMPA    50.

#define EPWM3_MAX_CMPB   1950

#define EPWM3_MIN_CMPB   1050

#define ePWM_CMP_UP      1

#define ePWM_CMP_DOWN     0

//

//全局

//

typedef 结构

  uint32_t epwmModule

  uint16_t epwmCompADirection

  uint16_t epwmCompBDirection

  uint16_t epwmTimerIntCount

  uint16_t epwmMaxCompA

  uint16_t epwmMinCompA

  uint16_t epwmMaxCompB

  uint16_t epwmMinCompB

} epwmInfo

epwmInfo epwm1Info;

epwmInfo epwm2Info;

epwmInfo epwm3Info;

//volatile = kod tarafından herhangi bir işlem yapılmadan herhangi bir zamanda değişebileceğini söyleyen bir niteleyicidir

volatile uint16_t compAVal、compBVal;

//

// 函数原型

//

void initEPWM1 (void);

void initEPWM2 (void);

void initEPWM3(void);

_interrupt void epwm1ISR (void);

_interrupt void epwm2ISR (void);

_interrupt void epwm3ISR (void);

void updateCompare (epwmInfo*)

//

//主函

//

void main (void)

  //

  //初始化设备时钟和外设

  //

  device_init()

  //

  //禁用引脚锁定并启用内部上拉。

  //

  DEVICE_initGPIO()

  //

  //初始化 PIE 并清除 PIE 寄存器。 禁用 CPU 中断。

  //

  interrupt_initModule()

  //

  //使用指向 shell 中断的指针初始化 PIE 矢量表

  //服务例程(ISR)。

  //

  interrupt_initVectorTable()

  //

  //在这种情况下、只需初始化 ePWM1、ePWM2、ePWM3的 GPIO 引脚

  //

  Board_init()

  //

  //示例中使用的中断被重新映射到

  //此文件中的 ISR 函数。

  //

  INTERRUPT_REGISTER (INT_EPWM1、epwm1ISR);

  INTERRUPT_REGISTER (INT_EPWM2、epwm2ISR);

  INTERRUPT_REGISTER (INT_EPWM3、epwm3ISR);

  //

  //禁用同步(也冻结 PWM 的时钟)

  //它们将不会运行或对寄存器读取/写入做出响应。

  SYSCTL_DisablePeripheral (SYSCTL_Periph_CLK_TBCLKSYNC);

  initEPWM1()

  initEPWM2()

  initEPWM3()

  //

  //启用到 PWM 的同步和时钟

  //

  //它们 将运行或响应寄存器读取/写入。

  SYSCTL_enablePeripheral (SYSCTL_Periph_CLK_TBCLKSYNC);

  //

  //启用此示例所需的中断

  //

  INTERRUPT_ENABLE (INT_EPWM1);

  INTERRUPT_ENABLE (INT_EPWM2);

  INTERRUPT_ENABLE (INT_EPWM3);

  //

  //启用全局中断和更高优先级的实时调试事件:

  //

  EINT;   //启用全局中断 INTM

  ERTM;   //启用全局实时中断 DBGM

  //

  //空闲循环。 只需坐下来循环(可选):

  //

  for (;;)

  

    //微控制器 çalışma süresi ne ise bir cycle süresince bekleme yapar

    ASM ("  NOP");//NOP =无操作

  

//

// epwm1ISR -用于更新比较值的 EPWM1 ISR

//

_interrupt void epwm1ISR (void)

  //

  //更新 CMPA 和 CMPB 值

  //

  // updateCompare -更新指定 ePWM 的比较值

  updateCompare (epwm1Info);

  //

  //清除此计时器的 INT 标志

  //此函数清除 ePWM 中断标志。

  ePWM_clearEventTriggerInterruptFlag (myEPWM1_base);

  //

  //确认此中断以接收来自组3的更多中断

  //

  //! 指定的中断组被确认并清除相应组内的任何中断标志。

  INTERRUPT_clearACKGROUP (INTERRUPT_ACK_Group3);

//

// epwm2ISR -用于更新比较值的 EPWM2 ISR

//

_interrupt void epwm2ISR (void)

  //

  //更新 CMPA 和 CMPB 值

  //

  updateCompare (&epwm2Info);

  //

  //清除此计时器的 INT 标志

  //

  ePWM_clearEventTriggerInterruptFlag (myEPWM2_base);

  //

  //确认此中断以接收来自组3的更多中断

  //

  INTERRUPT_clearACKGROUP (INTERRUPT_ACK_Group3);

//

// epwm3ISR -用于更新比较值的 EPWM3 ISR

//

_interrupt void epwm3ISR (void)

  //

  //更新 CMPA 和 CMPB 值

  //

  updateCompare (&epwm3Info);

  //

  //清除此计时器的 INT 标志

  //

  ePWM_clearEventTriggerInterruptFlag (myEPWM3_base);

  //

  //确认此中断以接收来自组3的更多中断

  //

  INTERRUPT_clearACKGROUP (INTERRUPT_ACK_Group3);

//

// initEPWM1 -初始化 EPWM1值

//

initEPWM1()

  //

  //设置 TBCLK

  //

  ePWM_setTimeBaseCounterMode (myEPWM1_base、ePWM_COUNTER_MODE_UP);

  ePWM_setTimeBasePeriod (myEPWM1_base、EPWM1_TIMER_TBPRD);

  ePWM_DisablePhaseShiftLoad (myEPWM1_base);

  ePWM_setPhaseShift (myEPWM1_base、0U);

  ePWM_setTimeBaseCounter (myEPWM1_base、0U);//此函数设置时基计数器的16位计数器值。

  //

  //设置 ePWM 时钟预分频器

  //

  //输出时钟的公式为:

  //TBCLK = EPWMCLK/(highSpeedPrescaler *预分频器)

  ePWM_setClockPrescaler (myEPWM1_base、

              ePWM_CLOCK 分频器_2

              ePWM_HSCLOCK_DEVIDER_2);

  //

  //将影子寄存器加载设置为零

  //

  //此函数启用和设置计数器比较影子加载模式。

  EPWM_setCounterCompareShadowImage LoadMode (myEPWM1_base、

                     ePWM_COUNTER_COMPARE_A

                     ePWM_COMP_LOAD_ON_CNTR_ZERO);

  EPWM_setCounterCompareShadowImage LoadMode (myEPWM1_base、

                    ePWM_COUNTER_COMPARE_B

                    ePWM_COMP_LOAD_ON_CNTR_ZERO);

  //

  //设置比较值

  //

  //此函数设置计数器比较寄存器的计数器比较值。

  // compCount 的最大值为0xFFFF。 ????????????

  ePWM_setCounterCompareValue (myEPWM1_base、ePWM_COUNTER_COMPARE_A

                EPWM1_MIN_CMPA);

  ePWM_setCounterCompareValue (myEPWM1_base、ePWM_COUNTER_COMPARE_B

                EPWM1_MIN_CMPB);

  //

  //设置 ePWM1A 和 ePWM1B 的操作

  //

  //将 PWM1A 设置为零

  ePWM_setActionQualifierAction (myEPWM1_base、

                 ePWM_AQ_OUTPUT A

                 ePWM_AQ_OUTPUT 高电平、

                 ePWM_AQ_output_on_timebase_zero);

  //在事件 A 上清除 PWM1A,向上计数

  ePWM_setActionQualifierAction (myEPWM1_base、

                 ePWM_AQ_OUTPUT A

                 ePWM_AQ_OUTPUT 低电平、

                 ePWM_AQ_output_on_timebase_up_CMPA);

  //将 PWM1B 置为零

  ePWM_setActionQualifierAction (myEPWM1_base、

                 ePWM_AQ_OUTPUT _B

                 ePWM_AQ_OUTPUT 高电平、

                 ePWM_AQ_output_on_timebase_zero);

  //在事件 B 上清除 PWM1B,向上计数

  ePWM_setActionQualifierAction (myEPWM1_base、

                 ePWM_AQ_OUTPUT _B

                 ePWM_AQ_OUTPUT 低电平、

                 ePWM_AQ_output_on_timebase_up_CMPB);

  //

  //中断,我们将在其中更改比较值

  //

  ePWM_setInterruptSource (myEPWM1_base、ePWM_INT_TBCTR_ZERO);

  ePWM_enableInterrupt (myEPWM1_base);

  ePWM_setInterruptEventCount (myEPWM1_base、3U);//??????

  //

  //此示例用于跟踪的信息

  CMPA/CMPB 值的方向//

  //移动、最小和最大允许值和

  //指向正确 ePWM 寄存器的指针

  //

  //首先增大 CMPA & CMPB

  epwm1Info.epwmCompADirection = ePWM_CMP_UP;

  epwm1Info.epwmCompBDirection = ePWM_CMP_UP;

  //清除中断计数器

  epwm1Info.epwmTimerIntCount = 0

  //将 base 设置为 ePWM1

  epwm1Info.epwmModule = myEPWM1_base;

  //设置最小值/最大 CMPA/CMP 值

  epwm1Info.epwmMaxCompA = EPWM1_MAX_CMPA;

  epwm1Info.epwmMinCompA = EPWM1_MIN_CMPA;

  epwm1Info.epwmMaxCompB = EPWM1_MAX_CMPB;

  epwm1Info.epwmMinCompB = EPWM1_MIN_CMPB;

//

// initEPWM2 -初始化 EPWM2值

//

initEPWM2()

  //

  //设置 TBCLK

  //

  ePWM_setTimeBaseCounterMode (myEPWM2_base、ePWM_COUNTER_MODE_UP);

  ePWM_setTimeBasePeriod (myEPWM2_base、EPWM2_TIMER_TBPRD);

  ePWM_DisablePhaseShiftLoad (myEPWM2_base);

  ePWM_setPhaseShift (myEPWM2_base、0U);

  ePWM_setTimeBaseCounter (myEPWM2_base、0U);

  //

  //设置 ePWM 时钟预分频器

  //

  f (myEPWM2_base、

              ePWM_CLOCK 分频器_2

              ePWM_HSCLOCK_DEVIDER_2);

  //

  //将影子寄存器加载设置为零

  //

  EPWM_setCounterCompareShadowImage LoadMode (myEPWM2_base、

                     ePWM_COUNTER_COMPARE_A

                     ePWM_COMP_LOAD_ON_CNTR_ZERO);

  EPWM_setCounterCompareShadowImage LoadMode (myEPWM2_base、

                     ePWM_COUNTER_COMPARE_B

                     ePWM_COMP_LOAD_ON_CNTR_ZERO);

  //

  //设置比较值

  //

  ePWM_setCounterCompareValue (myEPWM2_base、ePWM_COUNTER_COMPARE_A

                EPWM2_MIN_CMPA);

  ePWM_setCounterCompareValue (myEPWM2_base、ePWM_COUNTER_COMPARE_B

                EPWM2_MAX_CMPB);

  //

  //设置 ePWM1A 和 ePWM1B 的操作

  //

  //清除 PWM2A 导通周期并在事件 A 上设置、递增计数

  ePWM_setActionQualifierAction (myEPWM2_base、

                 ePWM_AQ_OUTPUT A

                 ePWM_AQ_OUTPUT 低电平、

                 ePWM_AQ_output_on_timebase_period);

  ePWM_setActionQualifierAction (myEPWM2_base、

                 ePWM_AQ_OUTPUT A

                 ePWM_AQ_OUTPUT 高电平、

                 ePWM_AQ_output_on_timebase_up_CMPA);

  //清除 PWM2B 开启周期并设置事件 B、递增计数

  ePWM_setActionQualifierAction (myEPWM2_base、

                 ePWM_AQ_OUTPUT _B

                 ePWM_AQ_OUTPUT 低电平、

                 ePWM_AQ_output_on_timebase_period);

  ePWM_setActionQualifierAction (myEPWM2_base、

                 ePWM_AQ_OUTPUT _B

                 ePWM_AQ_OUTPUT 高电平、

                 ePWM_AQ_output_on_timebase_up_CMPB);

  //

  //中断,我们将在其中更改比较值

  //

  ePWM_setInterruptSource (myEPWM2_base、ePWM_INT_TBCTR_ZERO);

  ePWM_enableInterrupt (myEPWM2_base);

  ePWM_setInterruptEventCount (myEPWM2_base、3U);

  //

  //此示例用于跟踪的信息

  CMPA/CMPB 值的方向//

  //移动、最小和最大允许值和

  //指向正确 ePWM 寄存器的指针

  //

  //首先增大 CMPA &减小 CMPB

  epwm2Info.epwmCompADirection = ePWM_CMP_UP;

  epwm2Info.epwmCompBDirection = ePWM_CMP_DOWN;

  //清除中断计数器

  epwm2Info.epwmTimerIntCount = 0

  //将 base 设置为 ePWM2

  epwm2Info.epwmModule = myEPWM2_base;

  //设置最小值/最大 CMPA/CMP 值

  epwm2Info.epwmMaxCompA = EPWM2_MAX_CMPA;

  epwm2Info.epwmMinCompA = EPWM2_MIN_CMPA;

  epwm2Info.epwmMaxCompB = EPWM2_MAX_CMPB;

  epwm2Info.epwmMinCompB = EPWM2_MIN_CMPB;

//

// initEPWM3 -初始化 EPWM3值

//

initEPWM3 ()

  //

  //设置 TBCLK

  //

  ePWM_setTimeBaseCounterMode (myEPWM3_base、ePWM_COUNTER_MODE_UP);

  ePWM_setTimeBasePeriod (myEPWM3_base、EPWM3_TIMER_TBPRD);

  ePWM_DisablePhaseShiftLoad (myEPWM3_base);

  ePWM_setPhaseShift (myEPWM3_base、0U);

  ePWM_setTimeBaseCounter (myEPWM3_base、0U);

  //

  //设置 ePWM 时钟预分频器

  //

  ePWM_setClockPrescaler (myEPWM3_base、

              ePWM_CLOCK 分频器_1

              ePWM_HSCLOCK_DEVIDER_1);

  //

  //将影子寄存器加载设置为零

  //

  EPWM_setCounterCompareShadowImage LoadMode (myEPWM3_base、

                     ePWM_COUNTER_COMPARE_A

                     ePWM_COMP_LOAD_ON_CNTR_ZERO);

  EPWM_setCounterCompareShadowImage LoadMode (myEPWM3_base、

                     ePWM_COUNTER_COMPARE_B

                     ePWM_COMP_LOAD_ON_CNTR_ZERO);

  //

  //设置比较值

  //

  ePWM_setCounterCompareValue (myEPWM3_base、ePWM_COUNTER_COMPARE_A

                EPWM3_MIN_CMPA);

  ePWM_setCounterCompareValue (myEPWM3_base、ePWM_COUNTER_COMPARE_B

                EPWM3_MAX_CMPB);

  //

  //设置 ePWM1A 和 ePWM1B 的操作

  //

  //在事件 B 上设置 PWM3A、在事件 B 上进行上数和清零、进行上数

  ePWM_setActionQualifierAction (myEPWM3_base、

                 ePWM_AQ_OUTPUT A

                 ePWM_AQ_OUTPUT 高电平、

                 ePWM_AQ_output_on_timebase_up_CMPA);

  //时基计数器递增等于 COMPA = EPPWM_AQ_OUTPSIT_ON_TIMEBASE_UP_CMPA

  ePWM_setActionQualifierAction (myEPWM3_base、

                 ePWM_AQ_OUTPUT A

                 ePWM_AQ_OUTPUT 低电平、

                 ePWM_AQ_output_on_timebase_up_CMPB);

  //时基计数器递增等于 COMPB = ePWM_AQ_OUTPUT ON_TIMEBASE_UP_CMPB

  //在计数器=零时切换 EPWM3B

  ePWM_setActionQualifierAction (myEPWM3_base、

                 ePWM_AQ_OUTPUT _B

                 ePWM_AQ_OUTPUT 切换

                 ePWM_AQ_output_on_timebase_zero);

  //

  //中断,我们将在其中更改比较值

  //

  ePWM_setInterruptSource (myEPWM3_base、ePWM_INT_TBCTR_ZERO);

  ePWM_enableInterrupt (myEPWM3_base);

  ePWM_setInterruptEventCount (myEPWM3_base、3U);

  //

  //此示例用于跟踪的信息

  CMPA/CMPB 值的方向//

  //移动、最小和最大允许值和

  //指向正确 ePWM 寄存器的指针

  //

  //首先增大 CMPA &减小 CMPB

  epwm3Info.epwmCompADirection = ePWM_CMP_UP;

  epwm3Info.epwmCompBDirection = ePWM_CMP_UP;

  //从0开始计数

  epwm3Info.epwmTimerIntCount = 0

  //将 base 设置为 ePWM1

  epwm3Info.epwmModule = myEPWM3_base;

  //设置最小值/最大 CMPA/CMP 值

  epwm3Info.epwmMaxCompA = EPWM3_MAX_CMPA;

  epwm3Info.epwmMinCompA = EPWM3_MIN_CMPA;

  epwm3Info.epwmMaxCompB = EPWM3_MAX_CMPB;

  epwm3Info.epwmMinCompB = EPWM3_MIN_CMPB;

//

// updateCompare -更新指定 ePWM 的比较值

//

void updateCompare (epwmInfo * ePWM_INFO)

  //

  //每隔10个中断、更改 CMPA/CMPB 值

  //

  if (ePWM_INFO->epwmTimerIntCount = 10)

  

    ePWM_INFO->epwmTimerIntCount = 0

    compAVal = ePWM_getCounterCompareValue (ePWM_INFO->epwmModule

                       ePWM_COUNTER_COMPARE_A);

    compBVal = ePWM_getCounterCompareValue (ePWM_INFO->epwmModule

                       ePWM_COUNTER_COMPARE_B);

    //

    //如果我们增加 CMPA,请检查是否

    //我们达到了最大值。  如果不是、请增大 CMPA

    //否则、更改方向并减小 CMPA

    //

    if (ePWM_INFO->epwmCompADirection =ePWM_CMP_UP)

    

      if (compAVal < EPWM_INFO->epwmMaxCompA)

      

        ePWM_setCounterCompareValue (ePWM_INFO->epwmModule

                      ePWM_COUNTER_COMPARE_A、++COMPAVal);

      

      其他

      

        ePWM_INFO->epwmCompADirection = ePWM_CMP_DOWN;

        ePWM_setCounterCompareValue (ePWM_INFO->epwmModule

                      ePWM_COUNTER_COMPARE_A、--compAVal);

      

    

    //

    //如果我们降低了 CMPA,请检查是否

    //我们达到最小值。  如果不是、请减小 CMPA

    //否则,更改方向并增加 CMPA

    //

    其他

    

      if (compAVal == ePWM_INFO->epwmMinCompA)

      

        ePWM_INFO->epwmCompADirection = ePWM_CMP_UP;

        ePWM_setCounterCompareValue (ePWM_INFO->epwmModule

                      ePWM_COUNTER_COMPARE_A、++COMPAVal);

      

      其他

      

        ePWM_setCounterCompareValue (ePWM_INFO->epwmModule

                      ePWM_COUNTER_COMPARE_A、--compAVal);

      

    

    //

    //如果我们增加 CMPB,请检查是否

    //我们达到了最大值。  如果不是、则增加 CMPB

    //否则、更改方向并减小 CMPB

    //

    if (ePWM_INFO->epwmCompBDirection =ePWM_CMP_UP)

    

      if (compBVal < EPWM_INFO->epwmMaxCompB)

      

        ePWM_setCounterCompareValue (ePWM_INFO->epwmModule

                      ePWM_COUNTER_COMPARE_B、+compBVal);

      

      其他

      

        ePWM_INFO->epwmCompBDirection = ePWM_CMP_DOWN;

        ePWM_setCounterCompareValue (ePWM_INFO->epwmModule

                      ePWM_COUNTER_COMPARE_B、--compBVal);

      

    

    //

    //如果我们降低 CMPB,请检查是否

    //我们达到最小值。  如果不是、减小 CMPB

    //否则、更改方向并增加 CMPB

    //

    其他

    

      if (compBVal =ePWM_INFO->epwmMinCompB)

      

        ePWM_INFO->epwmCompBDirection = ePWM_CMP_UP;

        ePWM_setCounterCompareValue (ePWM_INFO->epwmModule

                      ePWM_COUNTER_COMPARE_B、+compBVal);

      

      其他

      

        ePWM_setCounterCompareValue (ePWM_INFO->epwmModule

                      ePWM_COUNTER_COMPARE_B、--compBVal);

      

    

  

  //

  //如果< 10、则递增中断计数

  //

  其他

  

   ePWM_INFO->epwmTimerIntCount++

  

  返回;

//

//文件结束

//

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sule、

    我已经在您发布的另一个主题上回答了这个问题。 我将关闭该线程并对另一个线程做出响应。 对于未来的帖子、您是否可以将代码插入为代码块。

    此致、

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ryan、您是对的。  我会小心你说的话。