This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:C28xx:闪存编程器:写入闪存时遇到错误

Guru**** 2553010 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1190837/tms320f28335-c28xx-flash-programmer-error-encountered-when-writing-to-flash-memory

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

尊敬的 C2000专家:

我打算将代码加载到闪存中、擦除闪存操作成功、但它向我反馈加载失败。 您能帮我了解原因吗? 在 RAM 中运行的代码正常。  

C28xx:闪存编程器:写入闪存存储器时遇到错误
C28xx:文件加载程序:内存写入失败:未知错误
C28xx:GEL:文件:C:\ti\c2000\C2000Ware_4_02_00_00\device_support\F2833x\examples\flash_F28335\Debug\example_28335_Flash.out:加载失败。

密码都是 FFs。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、

    您能否在片上闪存设置(第一个映像中存储器映射窗口中的第三个列表项)中确认已选择"Erase and Program"(擦除和编程)?  如果您不希望自动执行此操作、则可以向下滚动并在加载前手动擦除闪存(如果您希望进行检查)。

    最棒的

    Matthew