This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:有关28377S 上 ISP 在线升级的问题

Guru**** 2399305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1186298/tms320f28377s-issues-about-isp-online-upgrade-on-28377s

器件型号:TMS320F28377S

大家好、

客户提出的问题需要您的帮助:

我们开发了手动接口和 DSP28377S 通信、以便使用我们自己的 ISP 程序进行在线通信和升级。

SCIA (GPIO-84/GPIO-85)用作与 ISP 之间完成通信的通信端口;  

当我们进行 ISP 升级时、我们发现一些十六进制文件被烧坏了、但一些十六进制文件无法正常工作、这主要是因为一些十六进制程序被升级以允许 SCI 通信。 一些十六进制程序已经升级、DSP 在使用 SCI 发送数据后不会回复;  

升级后的文件是 CCS 生成的十六进制文件。

生成的十六进制文件有哪些要求? 我的十六进制文件配置如下、它们是否正确?

或者,您能否为 ISP 升级提供通信流? 或者、您能否提供特定的 ISP 升级流程?  

其中 PT6030100 (ok).hex 和 PT6030100 (error).hex 是附件中的烧录文件。 (确定)可以成功烧坏、(错误)失败。  

您可以帮助检查此案例吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我会将此主题分配给一位主题专家、他可以回答这一问题、感谢您的耐心。

    此致、

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的提问。 我会在第二天内回来。

    此致、

    查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我是否可以知道还有任何更新?

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    当您说 ISP 在线升级时、我认为您是指实时固件升级?

    这些是我们用于基于 SCI 的十六进制文件的设置

    --diag_wrap=off --boot --sci8 --ascii

    谢谢、

    Sira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    您是否仍需要 ISP 升级方面的帮助? 已为基于 SCI 的十六进制文件发布了十六进制文件配置设置。

    谢谢、

    查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    对吗? 我在下面的尖部用红色圈出:

    我的原始配置是--memwidth=16 --romwidth=16 --diag_wrap=off --intel,这种情况是否正常?  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、请尝试您在图片中发送的配置。

    谢谢、

    Sira