This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041C:软件与 F280041兼容

Guru**** 2818565 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1190250/tms320f280041c-s-w-compatible-with-f280041

器件型号:TMS320F280041C

您好!  

我使用的是 F280041 (PzS)、但由于库存问题、我 将使用  F280041C (PzS)。

我检查了两个 DSP 是具有相同功能的引脚对引脚 DSP。 两个 DSP 之间的区别在于 F280041C 具有 CLB (可配置逻辑块) 和 InstaSPIN -FOC、但我不使用这两个函数。

因此、我想知道专为 F280041而制作的软件与 F280041C 完全兼容。  

换言之、我是否可以在没有任何编辑源的情况下将为 F280041制作的"xx.out"文件写入 F280041C?

期待收到您的回复。

感谢您阅读我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、相同的二进制文件应该可以工作而不进行任何更改。

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh

    感谢你的答复。

    我可以再问一个问题吗?

    F280041PZQR 呢?

     - F280041C (PzS)和 F280041-Q1 (PZQR)引脚对引脚功能是否相同?  

     -此外、我是否可以使用 为 F280041至 F280041-Q1 (PZQR)制造的软件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="456229" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1190250/tms320f280041c-s-w-compatible-with-f280041/4486153 #4486153"]

    F280041PZQR 呢?

     - F280041C (PzS)和 F280041-Q1 (PZQR)引脚对引脚功能是否相同?  

     -此外、我是否可以使用 为 F280041至 F280041-Q1 (PZQR)制造的软件?

    [/报价]

    是的。

    您可以使用相同的输出文件。

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh

    非常感谢!