This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:TMS320f28069/CCStudio 在地址"0x3ff75b&quot 处中断;没有可用的调试信息、或者在程序代码之外中断

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1192654/tms320f28069m-tms320f28069-ccstudio-break-at-address-0x3ff75b-with-no-debug-information-available-or-outside-of-program-code

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件:TMS320F28069C2000WARE

TMS320f28069

Code Composer 版本:12.1.0.00007  

我获得了此错误:

"在地址"0x3ff75b"处中断、没有可用的调试信息、或者在程序代码之外"

在过去、我通常会忽略它、因为我很少使用 Code Composer 调试器、但现在我必须这样做。 奇怪的是、即使是处理器复位、目标复位也不允许我通过上面的绿色按钮运行程序

但是、如果我关闭 Code Composer 并重新启动(在硬件上电后)、我可以运行调试器。 当然、在从 Code Composer 加载程序后、我可以对电路板进行下电上电以查看其运行情况

显然、该地址(0x3ff75b)位于 bootrom 中。 任何人都知道详细介绍引导程序和默认中断矢量的 TI 文档。 我有 SPRUH18H 技术参考手册、但我不确定它是否详细介绍了默认向量

还有什么想法,为什么我会收到此错误信息,为什么它不允许我运行调试器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    如果您已下载并安装 C2000Ware SDK、则可从以下位置获取引导 ROM 源代码:

    C:/ti/c2000/C2000Ware_4_02_00_00/libraries/boot_rom/f2806x/v1_1/rom_sources/source

    此致、Santosh