This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:微控制器继续运行期间出错

Guru**** 2516350 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1192418/tms320f28069m-error-during-continues-operation-of-microcontroller

器件型号:TMS320F28069M

Embedded C 是指编写的程序、其中 CPU 计时器采用90MHz 频率和10微秒时间周期、PC 配置为512ssd 和8GB RAM。 因此、我使用微控制器进行带负载的电机测试、但当我加载它2或3次时、它在 PC 中未显示"无法读取错误"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很遗憾、我无法准确理解您的问题所在。 如果在电机加载时失去调试器连接、可能是由于噪声造成的。 电隔离调试探针可能会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在不同负载条件下加载电机时、微控制器的响应如图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本身不是器件问题。 由于辐射/传导噪声、调试器与器件失去连接。 如前所述、您可以使用隔离式 JTAG 调试探针。 请访问 https://www.blackhawk-dsp.com/products/jtag-isolation。 如果问题是由辐射噪声引起的、则需要考虑屏蔽设备。