各位专家、您好!
我将 F28379D 用于其中一个项目。 我有一个3PH 到直流有源整流器、后跟一个直流到直流 PSFB 级。 有源整流器从 CPU1运行、因为 使用了 ePWM1、ePWM2和 ePWM3。 整流器输出为750VDC、其中有200uF 电容器、这构成了 PSFB 的输入。 对于 PSFB 、选择了 ePWM4和 ePWM5、并使用以下命令从 CPU2运行。
DevCfgRegs.CPUSEL0.bit.EPWM4 = 0x01
DevCfgRegs.CPUSEL0.bit.EPWM5= 0x01
目前、两个转换器 都独立于两个 CPU 运行、 并且它们之间没有任何通信。
问题 1. 是否有必要/如果有任何优点,如果这些转换器的计数器 要同步?
问题2. 如何对在两个 CPU 中运行的 PWM 进行此同步?