This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRPFCKIT:振动问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1182857/tmdshvmtrpfckit-vibrating-issue

器件型号:TMDSHVMTRPFCKIT
Thread 中讨论的其他部件:TMS320F28335controlSUITE

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

客户正在使用 AC110V 并连接到 TMDSHVMTRPFCKIT 和 TMS320F28335、并且正在使用 SDRE 控制方法来控制电机(IPMI、标称值:1000W 220V 4.8A 2000rpm 4.8Nm)。

并且会出现以下问题:

浪涌电流限制器(SL32 10015)烧毁、同时电机发生严重振动。

之前使用示例1、2、3、3、它能够正常工作。 仅更换了延长线和添加了外部器件(FPGA)。 会有什么影响吗?

此外、由于电机的额定电流仅为4.8A、因此 TMDSHVMTRPFCKIT 的最大电流为+/-10A。 是否有办法将电流限制在+/-4.8A 范围内?

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    主题专家因休假而不在办公室。 请预计在1月1日的第一周之前收到回复。 对给您带来的不便深表歉意。

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    注意并感谢您的帮助、期待您的回应!

    此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃

    延明直到周五仍不在办公室。 他在下星期一回到办公室。 非常抱歉耽误你的时间、

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 、Santosh、

    了解并发布一些更新:

    客户将延长线更换为受浪涌电流保护的延长线、导致保险丝熔断。 因此仍然存在启动电流过大的问题。

    现在让我们总结一下问题:

    1) 1)上述情况的可能原因是什么(浪涌电流限制器、保险丝熔断/电机振动)?

    2) 2)是否有方法限制启动时的电流?

    3)原始查询中的上一个问题。   

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="496057" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1182857/tmdshvmtrpfckit-vibrating-issue/4464946 #4464946"] 1)上述情况的可能原因是什么(浪涌电流限制器、保险丝熔断/电机振动)?

     TMDSHVMTRPFCKIT 使用 NTC 来限制 浪涌电流。 因此、如果电机与电路板一起运行了很长时间、用户应等待一段时间来为电路板增益加电。

    [引用 userid="496057" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1182857/tmdshvmtrpfckit-vibrating-issue/4464946 #4464946"]2)是否有方法限制启动时的电流?

    这话什么意思? 限制加电期间的浪涌电流? 还是限制电机启动期间的电流? 如果用户 想要限制流向电机的电流、则应通过软件执行此操作。

    [引用 userid="496057" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1182857/tmdshvmtrpfckit-vibrating-issue ]\n 之前使用示例级别1、2、3、它能够正常工作。 仅更换了延长线和添加了外部器件(FPGA)。 是否会有任何影响?[/报价]

    我并不完全理解这个问题。 请对此进行更详细的说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanming、

    感谢您的支持。

    [引用 userid="35051" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1182857/tmdshvmtrpfckit-vibrating-issue/4465977 #4465977"]因此,如果用户已经长时间运行具有电路板的电机,则应等待一段时间为电路板增益加电。

    客户打开电源开关并开始执行程序、然后立即烧毁。  是否还需要等待一段时间? 或者是否有任何其他问题可能导致烧毁?  

    [引用 userid="35051" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1182857/tmdshvmtrpfckit-vibrating-issue/4465977 #4465977)]您的意思是什么? 限制加电期间的浪涌电流? 或限制电机启动期间的电流以运行?[/quot]

    他们希望同时实现这两个目标。  由于 NTC 具有烧毁行为、并且电流输出电流超过电机电流额定值。  

    [引用 userid="35051" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1182857/tmdshvmtrpfckit-vibrating-issue/4465977 #4465977"]如果用户 想要限制电机的电流、则应通过软件执行此操作。

    是否有任何文档或程序可供参考?

    [引用 userid="35051" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1182857/tmdshvmtrpfckit-vibrating-issue/4465977 #4465977)]我不能完全理解此问题。 请对此进行更详细的描述。

    当它们之前在 C:\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\HVPM_Sensored 中运行1级、2、3时、没有 NTC 烧毁问题。 之前的和所使用的硬件之间有两种差异:a.延长线不同;b.添加了外设(FPGA)。

    因此、客户想知道 NTC 是否由于这两种变化而烧坏? 还是其他原因?

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="496057" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1182857/tmdshvmtrpfckit-vibrating-issue/4468538 #4468538")客户打开电源开关并开始执行程序,然后立即烧毁。  是否还需要等待一段时间? 或者是否有任何其他问题可能导致烧毁?  [/报价]

    加电时是否有任何负载或电机连接到套件? 加电时、套件会增加什么电压? 请提供有关操作步骤和连接的更多详细信息。 使用此 klit 时、我们没有任何其他用户报告过相同的问题。

    [引用 userid="496057" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1182857/tmdshvmtrpfckit-vibrating-issue/4468538 #4468538]他们希望同时实现这两个目标。  由于 NTC 具有烧毁行为、并且电流输出电流超过电机电流额定值。  [/报价]

    NTC 限制浪涌电流。

    [引用 userid="496057" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1182857/tmdshvmtrpfckit-vibrating-issue/4468538 #4468538"]是否有任何文档或程序可供参考?

    否 这是一个工程主题。 它们可以限制扭矩电流。

    [引用 userid="496057" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1182857/tmdshvmtrpfckit-vibrating-issue/4468538 #4468538"]并且之前使用的硬件之间存在两种差异:a.延长线不同;b.添加了外设(FPGA)。

    您的线缆和 FPGA 是什么意思? 是否对高压套件进行了任何更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Yanming、

    [引用 userid="35051" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1182857/tmdshvmtrpfckit-vibrating-issue/4469583 #4469583)]上电时是否有任何负载或电机连接到套件? 加电时、套件会增加什么电压? 请提供有关操作步骤和连接的更多详细信息。 使用此 klit 时、我们没有任何其他用户报告过相同的问题。

    在连接 IPMSM 电机的情况下(规格与所示的原始 POST 相同)、将软件中的 ipark1.ds、q (DQ 轴电压)极限值设置为+/- 0.42 (100/234.14伏)。  

    [引用 userid="35051" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1182857/tmdshvmtrpfckit-vibrating-issue/4469583 #4469583"] NTC 限制浪涌电流。[/quot]

    您可以在此帮助指定吗?

    [引用 userid="35051" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1182857/tmdshvmtrpfckit-vibrating-issue/4469583 #4469583)]您的意思是线缆和 FPGA? 是否对高压套件进行了任何更改?[/quot]

    延长线是指将电源连接到 TMDSHVMTRPFCKIT 套件的延长线。 FPGA 是指使用 PYNQ-Z2板的现场可编程门阵列。

    下图显示了实验的配置图:

    以下视频显示了电机在执行程序时会发生什么情况、电机由于保险丝熔断而停止。

    最初预计速度将逐渐增加到540 RPM、而不是持续倒车。 这种行为的原因可能是什么?  

    e2e.ti.com/.../20230119_5F00_motor.mp4

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们是否使用任何 TI 参考电机控制代码? 如果使用 TI 参考代码、哪一个? 请提供更多详细信息、如电机参数、操作步骤、测量的电机相电流波形? 如果没有更详细的描述、则很难理解基于上述信息的问题。

    或他们自己的控制代码? 如果客户使用自己的控制代码、他们可能需要检查和检查控制代码。

    问题似乎来自控制代码或代码中的电机参数不正确。