This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:看门狗停止触发或从不触发

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1188459/tms320f280025c-watchdog-stops-triggering-or-never-triggers

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好、我在 F280025C 上遇到了看门狗不会始终触发的问题。 无论它是设置为"中断模式"还是"复位模式"、都是如此。 由于看门狗是一种安全机制、这有点令人担忧。

我从 C2000Ware 中加载了3个月前发布的示例"watchdog_ex1_service"、裸机示例显示了此问题。

经过一些研究、这个问题似乎与 一年前的问题有关: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1067391/tms320f280023c-watchdog-stops-triggering/3963305?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=watchdog#3963305

实际上、  在启用看门狗之前添加延迟使其按预期工作:

SysCtl_delay(10);
SysCtl_enableWatchdog();

那么、何时在库和示例中修复呢? 自报告问题以来、C2000Ware 已发布了2个版本。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我与软件团队联系、然后再联系您。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的回答。 SW 团队确认此问题仍未解决、并将尝试在下一版本中解决。

    此致、

    Vivek Singh