This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:电流消耗

Guru**** 2765275 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28379D, TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1192232/tms320f28379d-current-draw

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28379D

是否有人知道此控制板 TMDSCNCD28379D 的电流消耗是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电压为5V 时电流小于500mA。

    电流消耗因运行条件而异、有关估算器件功耗的信息、请参阅 TMS320F28379D 数据表。 还有一些附加电路、但仍低于上述指标。  

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Cody。