This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:使用 XDS110和 ARM-10调试2838

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1191245/tms320f28388d-debugging-2838-with-xds110-and-arm-10

器件型号:TMS320F28388D

我尝试将 ARM-10 (CTI10-ARM10适配器)与 controlCARD 和扩展坞板配合使用、但没有成功。 使用 TI14适配器可以正常工作、但我以 ARM-10连接方式连接、必须能够进行调试。 我怀疑这是一个信号完整性问题(也将时钟降低到100kHz)。  

此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

值为'-233'(0xffff17)。
标题为"SC_ERR_PATH_Broken (SC_ERR_PATH_COMPLETE")。

说明如下:
JTAG IR 和 DR 扫描路径不能循环位、它们可能会损坏。

连接匹配项:

信号

XDS110引脚

CTI20引脚

CM20引脚(1)

CM10引脚(1)

TI14引脚

SWDIO/TMS

1

1

2.

2.

1

TRSTn

2.

2.

 

 

2.

TDI

3.

3.

8.

8.

3.

TDIS

4.

4.

 

 

4.

VTREF

5.

5.

1

1

5.

关键字

6.

6.

7.

7.

6.

TDO/SWO

7.

7.

6.

6.

7.

GND

8.

8.

3、5、9、11、15、17、19

3、5、9.

8.

RTCK

 

9.

 

 

9.

GND

10.

10.

 

 

10.

SWCLK/TCK

11.

11.

4.

4.

11.

GND

12.

12.

 

 

12.

EMU0/TRIGOUT0

13.

13.

 

 

13.

EMU1/TRIGOUT1

14.

14.

 

 

14.

nRESET

15.

15.

10.

10.

 

我将 nREST ARM-10:10连接到 TI14的 TRSTn 引脚2。 我看到一篇文章、有人提到这可能是不适用的 我尝试了两种方法、结果相同。 是否有人使用 ARM-10调试2838控制器? 所有参考资料都是 TI14、它非常庞大。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发现随 XDS110一起提供的适配器板将 TRSTn 线连接到了 CTI20的引脚15 nRESET。 移除了电阻器 R2并将适配器上的 R3短路、JTAG 按预期工作。 XDS110的适配器侧不需要 EMU0/EMU1上的上拉电阻。 我将 TDIS 短接至地、然后将其保留在那里。 我怀疑也不需要它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴知道您能够解决您的问题。

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很难找到 XDS110附带的适配器的原理图。 这些工具是否在某个地方提供? 我必须发出哔声以找到适配器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMDSEMU110独立仓体设计文件不可公开使用。

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是不幸的、尤其是因为了解四组件适配器的设计可以为我节省客户的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将与仿真团队核实并与您联系。 请给我几个工作日。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jay、  

    是的、我可以看到这对适配器有何帮助。 共享这些文件没有问题。

    e2e.ti.com/.../XDS110_5F00_adap.zip

    此致、
    Cody