This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] controlSUITE:用于 Linux 系统的 controlSUITE

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1192593/controlsuite-controlsuite-for-a-linux-system

器件型号:controlSUITE
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

大家好、  

你好。 我代表客户发布此查询。

我需要用于 Linux 系统的 controlSUITE。  TI 是否提供适用于 Linux 的此软件的安装文件? 这两个.bin 文件不能在 Linux 上运行。

我下载了以下 ZIP 归档文件:

"controlSUITE3.4.9setup"

请提供建议。 感谢您的支持。

此致、  

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    不再维护 controlSUITE。 客户应继续使用 C2000Ware。 C2000Ware 支持 Windows、Linux 和 MacOS。 可从 https://www.ti.com/tool/C2000WARE 下载

    Linux 和 MacOS 上不支持 controlSUITE、并且由于未维护该软件包、因此没有计划添加对 Linux 的支持。

    此致、Santosh