This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:ADC 问题

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1192510/tms320f28377s-adc-question

器件型号:TMS320F28377S

您好 TI

      客户有兴趣评估 F28377S、但对 ADC 的描述有疑问:客户 ADC 需要16位单通道采样、176引脚封装是否最多可支持20个通道?

或者、如果需要16位、必须使用差分模式,不使用单模式?

     客户对176引脚283777S 芯片 ADC 的需求是:16位单通道采样、18至20通道;

     另一个问题是为什么20个引脚只支持9个差分电路、而不是10个?

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rain、

    [引用 userid="501194" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1192510/tms320f28377s-adc-question "]

    客户有兴趣评估 F28377S、但对 ADC 的描述有疑问:客户 ADC 需要16位单通道采样、176引脚封装是否最多可支持20个通道?

    或者、如果需要16位、必须使用差分模式,不使用单模式?

    [/报价]
    Unknown 说:
     客户对176引脚283777S 芯片 ADC 的需求是:16位、单通道采样、18至20通道;[/quot]

    16位分辨率不能在单端模式下使用。 尽管它们在单端模式下无法达到16位分辨率、但可以在其软件中使用过采样来提高12位模式下结果的精度。

    [引用 userid="501194" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1192510/tms320f28377s-adc-question "] 另一个问题是为什么20个引脚只支持9个差动电路而不是10个?

    根据器件手册中 ADC 的通道选择部分、对于差分模式、ADC 输入必须在数字上相邻(即0和1、2和3等)。 如果看一下数据表中的模拟子系统方框图(第95页的图7-28)、就会发现 ADCINC4和 ADCIN4没有相邻的对(ADCINC5和 ADCIN5)、这就是差分输入较少的原因。 这基本上受封装上引脚的数量和它们被划分为可访问的方式的限制(其他所需引脚可能替代它们、尽管我不确定如何选择这些引脚的确切细节)。

    此致、

    Omer Amir