This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:使用 SysConfig 的 HRPWM 相移

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1183494/launchxl-f28379d-hrpwm-phase-shift-using-sysconfig

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
Thread 中讨论的其他器件: SysConfigC2000WARE

您好!

我将使用 SysConfig 1.14.0和 CCS 12.1.0.00007来定义 launchxl-F28379D 的项目。

它大部分工作正常、但我注意到 ePWM 模块之间的相移在配置了 HRPWM 的情况下无法工作。

常规相移设置工作正常、启用 HRPWM 后、无论定义的相移值如何、我都将获得~3-4us 相移。

如何正确定义它?

谢谢、

奥伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oren、

    您能否上载 SysConfig 文件?

    最棒的

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oren、

    我能够使用 SysConfig 并在启用了 HR 支持的情况下应用相移。

    EPWM1是1MHz 信号、AQ 事件在周期和 CMPA 时发生。

    当周期 CMPA 切换为高电平、当 CMPA 事件发生时、AQ 事件切换为低电平。

    EPWM2也是1MHz 信号、与 EPWM1相移180度。

    两者都启用了 HRPWM。

    以下是输出信号和 SysConfig 文件:

    通道3是来自使用输出 XBAR 的 GPIO 的 EXTSYNCOUT 事件。

    通道1为 EPWM1、通道2为 EPWM2。

     e2e.ti.com/.../3426.c2000.syscfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的帮助。 我无法打开随附的"C2000.syscfg"、因为您使用的是较旧版本的 C2000WARE。 当我尝试打开它时会出现提示:

    我使用的是4.02.00.00。  

    我尝试将文件导入到 CCS 中的空工程中、但存在构建错误。

    您能否制作一个 C2000WARE 4.02.00.00版本以及一个非180度的相移? 例如、~100度。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oren、

    是否可以尝试查看是否可以打开此 SYSCFG 文件? 它应与 C2000WARE 4.02.00.00一起使用。

    e2e.ti.com/.../5226.c2000.syscfg

    最棒的

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我将您的设置复制到了我的项目中、但它不起作用。 您是否尝试在我拥有的相同软件版本上运行此软件?

    所有设置都设置得很好、但出于某种原因、当我启用 HRPWM 相移时、常规相移停止工作。

    有什么建议吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以设置一个使用 SysConfig 演示 HRPWM 的简单示例项目?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oren、  

    我先配置了不支持 HRPWM 的 PWM。 在我设置了您的同步方案并在相应的 PWM 时基模块中包含相移后、我启用了 HRPWM 支持。 并应用了相移。

    是的、我确保在您拥有的相同软件版本上运行。 您可以向我发送您的 syscfg 文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../GaN_5F00_INV.txt

    附件。 我已将文件扩展名从 syscfg 更改为 txt、因为出于某种原因、上传不适用于 syscfg。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Oren、

    我能够将您的 syscfg 导入到一个项目中。 这样我们就可以从公共接地开始、我关闭了 HRPWM 并查看了 EPWM1A 和 EPWM2A 上的波形。

    1、禁用 HRPWM 支持后、我将得到一个50kHz 信号、并且它们处于同步状态。

    2、现在我启用了 HRPWM 并查看了它。 它们似乎不再同步

    让我回到您的问题、了解一下原因。

    此致、

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oren、

    我相信我已经找到了这个问题的原因。 验证后、我们将在 SysConfig 中为即将发布的版本处理此问题。 但是、当您在 SysConfig 中启用 HR 支持时、SysConfig 会替换此函数  

    ePWM_enablePhaseShiftLoad (Reset2_base);
    使用  
    HRPWM_enablePhaseShiftLoad (Reset2_base);
    然而、根据我们的 TRM、我们必须将 TBPHSHRLOADE 和 PHSEN 都设置为1。  
    因此、为了解决这个问题、请确保调用这两个函数来启用 同步。
    这是我的 syscfg 文件、它使用相同的设置、以防您希望将其用作任何检查的参考。 但是、请注意、这适用于 controlCARD。
    /**
     * These arguments were used when this file was generated. They will be automatically applied on subsequent loads
     * via the GUI or CLI. Run CLI with '--help' for additional information on how to override these arguments.
     * @cliArgs --board "/boards/TMDSCNCD28379D" --context "CPU1" --product "C2000WARE@4.02.00.00"
     * @versions {"tool":"1.14.0+2667"}
     */
    
    /**
     * Import the modules used in this configuration.
     */
    const epwm  = scripting.addModule("/driverlib/epwm.js");
    const epwm1 = epwm.addInstance();
    const epwm2 = epwm.addInstance();
    
    /**
     * Write custom configuration values to the imported modules.
     */
    epwm.generateInitFunctions = true;
    epwm.enableWarning         = true;
    epwm.enableInfo            = true;
    
    epwm1.$name                                                      = "Reset1";
    epwm1.epwmTimebase_emulationMode                                 = "EPWM_EMULATION_FREE_RUN";
    epwm1.epwmTimebase_hsClockDiv                                    = "EPWM_HSCLOCK_DIVIDER_1";
    epwm1.epwmTimebase_counterMode                                   = "EPWM_COUNTER_MODE_DOWN";
    epwm1.epwmTimebase_syncOutPulseMode                              = "EPWM_SYNC_OUT_PULSE_ON_COUNTER_ZERO";
    epwm1.epwmCounterCompare_cmpA                                    = 200;
    epwm1.epwmCounterCompare_shadowLoadModeCMPA                      = "EPWM_COMP_LOAD_ON_CNTR_PERIOD";
    epwm1.epwmActionQualifier_EPWM_AQ_OUTPUT_A_ON_TIMEBASE_ZERO      = "EPWM_AQ_OUTPUT_LOW";
    epwm1.epwmActionQualifier_EPWM_AQ_OUTPUT_A_ON_TIMEBASE_DOWN_CMPA = "EPWM_AQ_OUTPUT_HIGH";
    epwm1.epwmEventTrigger_enableInterrupt                           = true;
    epwm1.epwmEventTrigger_interruptSource                           = "EPWM_INT_TBCTR_PERIOD";
    epwm1.epwmEventTrigger_EPWM_SOC_B_triggerEnable                  = true;
    epwm1.epwmEventTrigger_EPWM_SOC_B_triggerSource                  = "EPWM_SOC_TBCTR_D_CMPB";
    epwm1.epwmEventTrigger_EPWM_SOC_B_triggerEventPrescalar          = "1";
    epwm1.epwmEventTrigger_EPWM_SOC_B_triggerEventCountInitEnable    = true;
    epwm1.epwmEventTrigger_interruptEventCount                       = "1";
    epwm1.hrpwm_controlModeA                                         = "HRPWM_MEP_PHASE_CTRL";
    epwm1.hrpwm_controlModeB                                         = "HRPWM_MEP_PHASE_CTRL";
    epwm1.epwmTimebase_period                                        = 1999;
    epwm1.hrpwm_period                                               = 1999;
    epwm1.hrpwm_duty                                                 = 10;
    epwm1.hrpwm_enable                                               = true;
    epwm1.epwm.$assign                                               = "EPWM1";
    
    epwm2.$name                                                      = "Reset2";
    epwm2.epwmTimebase_emulationMode                                 = "EPWM_EMULATION_FREE_RUN";
    epwm2.epwmTimebase_hsClockDiv                                    = "EPWM_HSCLOCK_DIVIDER_1";
    epwm2.epwmTimebase_counterMode                                   = "EPWM_COUNTER_MODE_DOWN";
    epwm2.epwmTimebase_syncOutPulseMode                              = "EPWM_SYNC_OUT_PULSE_ON_EPWMxSYNCIN";
    epwm2.epwmCounterCompare_cmpA                                    = 200;
    epwm2.epwmCounterCompare_shadowLoadModeCMPA                      = "EPWM_COMP_LOAD_ON_CNTR_PERIOD";
    epwm2.epwmActionQualifier_EPWM_AQ_OUTPUT_A_ON_TIMEBASE_ZERO      = "EPWM_AQ_OUTPUT_LOW";
    epwm2.epwmActionQualifier_EPWM_AQ_OUTPUT_A_ON_TIMEBASE_DOWN_CMPA = "EPWM_AQ_OUTPUT_HIGH";
    epwm2.epwmEventTrigger_enableInterrupt                           = true;
    epwm2.epwmEventTrigger_interruptSource                           = "EPWM_INT_TBCTR_PERIOD";
    epwm2.epwmDeadband_deadbandCounterClockRate                      = "EPWM_DB_COUNTER_CLOCK_HALF_CYCLE";
    epwm2.epwmEventTrigger_EPWM_SOC_B_triggerEnable                  = true;
    epwm2.epwmEventTrigger_EPWM_SOC_B_triggerSource                  = "EPWM_SOC_TBCTR_D_CMPB";
    epwm2.epwmEventTrigger_EPWM_SOC_B_triggerEventPrescalar          = "1";
    epwm2.epwmEventTrigger_interruptEventCount                       = "15";
    epwm2.epwmTimebase_phaseEnable                                   = true;
    epwm2.hrpwm_controlModeA                                         = "HRPWM_MEP_PHASE_CTRL";
    epwm2.hrpwm_controlModeB                                         = "HRPWM_MEP_PHASE_CTRL";
    epwm2.hrpwm_phaseLoadEnable                                      = true;
    epwm2.epwmTimebase_period                                        = 1999;
    epwm2.hrpwm_duty                                                 = 10;
    epwm2.hrpwm_period                                               = 20000;
    epwm2.hrpwm_enable                                               = true;
    
    /**
     * Pinmux solution for unlocked pins/peripherals. This ensures that minor changes to the automatic solver in a future
     * version of the tool will not impact the pinmux you originally saw.  These lines can be completely deleted in order to
     * re-solve from scratch.
     */
    epwm1.epwm.epwmaPin.$suggestSolution = "hsecDigital.49";
    epwm1.epwm.epwmbPin.$suggestSolution = "hsecDigital.51";
    epwm2.epwm.$suggestSolution          = "EPWM2";
    epwm2.epwm.epwmaPin.$suggestSolution = "hsecDigital.53";
    epwm2.epwm.epwmbPin.$suggestSolution = "hsecDigital.55";
    
    最棒的
    Ryan Ma
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您调试该问题。

    除了以上答案、请注意 EDGEMODE 位设置为00。 为了实现 HR 相移、这些位应该为11。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题!  

    最棒的

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    该解决方案适用于高分辨率相移。 但是、在获得的周期中存在抖动。

    您能在设备中看到它吗?

    谢谢、

    奥伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oren、

    根据我们的 TRM、 EPWMxSYNC 脉冲将向 PWM 引入+/- 1 - 2周期抖动(在向上计数模式下为+/- 1周期、在向上向下计数模式下为+/- 2周期)。 您看到的是这种情况吗?