This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:通过 SPI 进行固件更新的示例代码

Guru**** 2581905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1192990/tms320f28379d-example-code-for-firmware-update-via-spi

器件型号:TMS320F28379D

您好 Champ、

我对客户的以下帖子有类似的问题和支持需求。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1159184/tms320f280049c-firmware-update-via-spi

由于在 Linux 上运行的 SOM 模块等越来越多的系统通过 SPI 总线与 C2000器 件通信、因此越来越多的通过 SPI 实现固件更新的请求。

想知道除了 已经有一个通过 SCI 外设提供源代码的串行闪存编程器之外,是否有任何计划通过 其他通信实现许多固件更新?

我相信越来越多的客户会通过 SPI / CAN 总线进行固件更新、而 SCI 的频率也越来越高。

是否通过 SCI 进行固件更新,这是我们唯一和最后一次对 串行闪存编程器进行实施?

谢谢、此致、

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    首先、感谢您提出这个问题。 用于 SCI 通信的串行闪存主机编程器肯定不会是用户实现固件更新的最后一种实现方式。 目前、您可能知道有 SCI、CAN 和 USB 闪存编程器可用于部分器件。 这将扩展到其他通信方法、具体取决于进一步 的需求。 我还必须向团队介绍这一点。 如果您想进一步讨论、可以随时发送消息或电子邮件主题、最好能获得更多详细信息。

    谢谢、

    查尔斯