This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28334:从 Code Composer Studio 观察窗口导出数据

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1192457/tms320f28334-export-data-from-code-composer-studio-watch-window

器件型号:TMS320F28334

您好!

在 code composer studio 中,我在数组中获取代码中的一些数据。 我希望该数组在 Excel 文件中导出以查看其 Graph。
Code Composer Studio 中是否有任何选项可将其导出到 Excel 中?

目前、我从监视窗口中选择并复制数据、然后将其粘贴到 Excel 中、但这种方法有时会正常工作、有时甚至不能正常工作。

我要附加要导出的阵列的映像。

请告诉我这一问题是否有任何解决办法。

谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raj、

    您是否已经了解了 CCS Save Memory 功能?

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_debug-main.html#load-and-save-memory

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    感谢您的回答。 但我不知道 CCS 保存存储器功能。 您能告诉我它对我有何帮助吗?

    我的问题是将数组数据从 CCS 监视窗口导出到 Excel?

    我使用的是 CCS 版本10.4

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="491958" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1192457/tms320f28334-export-data-from-code-composer-studio-watch-window/4495527 #4495527"]我的问题是将数组数据从 CCS 监视窗口导出到 Excel?

    无法从表达式视图执行此操作。

    您可以尝试使用 Santosh 建议的 CCS Save Memory 功能。 但是、没有将数据另存为*。csv 格式的选项。 您可能会有一个小脚本来对保存数据进行一些后期处理。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ki 和 Santosh。 我使用您的保存存储器建议解决了该问题。

    谢谢、此致。