This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:有关模拟子系统中 ADCDACLOOPBACK 寄存器的问题

Guru**** 2894990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1191847/tms320f280025c-questions-about-adcdacloopback-register-in-analog-subsystem

器件型号:TMS320F280025C

各位专家、您好!

祝你度过美好的一天!

TRM 表示它可以实现从 DAC 到 ADC 的回送

哪个 CMPSS DAC 可以环回到 ADC?

哪个 ADC 通道可用于对 DAC 输出进行采样?

 我在 TRM 中找不到任何描述、非常感谢您 的关注!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的耐心等待。

    1)根据 TRM 中的表14-14COMP DAC A 可以环回 ADC A 和 ADC C

    2) 2)根据 TRM 中的表14-1、A3和 C5 被内部连接至采样 DAC 输出。

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hadi、感谢您的回复。 但我仍然感到困惑:

    1.in 280025、我只能找到 CMPSSxHDAC 或 CMPSSxLDAC、找不到 DACA 信号。

    至于连接到 A3/C5的 VDAC、它不是 DAC 输出、而是用于 CMPSSxDAC 基准的引脚。

    TRM 中是否有错误? 希望您回复。 祝你一切顺利!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    您是对的...正如您所说、A3/C5连接到 VDAC。  

    实际上、DACA 用于安全检查并在 ADC 中使用。 在表14-4中、"注意:将该位设置为1将覆盖 ADC 的 CHSEL 规格。 无论 CHSEL 的值如何、ADC 都会对 COMPDACA 输出进行采样"。 这意味着它 不会为此功能使用任何 ADC 通道。 此外、仅针对 CMPSS 1和 ADC A 和 C 启用此功能

    我们需要更好地记录它。 感谢您将此事提请我注意。

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Hadi。 在过去的几天里、我测试了这个函数、结果就是您的答案、太棒了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气、Matt。