This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:使用具有3个正弦波调制指数的单个 ePWM 在 RL 负载上生成三相正弦波电压的代码

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-HV-1PH-DCAC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1193125/tms320f28379d-code-to-generate-3-phase-sine-wave-voltages-across-the-rl-load-using-a-single-epwm-with-3-sine-wave-modulation-indices

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:TIDM-HV-1PH-DCAC

你(们)好  

我尝试在 RL 负载上生成三相正弦波电压波形。 我介绍了 F28379D 代码的一些示例。 我想知道是否有任何可用的代码、其中仅使用一个 EPWM 设置来生成载波、然后我们可以使用简单的正弦波调制指数在开关上生成三相电压、以将其与单个 EPWM 载波三角波进行比较?

此致

萨那  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sana、

    让我与另一位工程师讨论这个问题、并在一天结束时返回给您。

    谢谢、

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sana、

    以下是单相 VSI (TIDM-HV-1PH-DCAC)的参考设计: https://www.ti.com/tool/TIDM-HV-1PH-DCAC

    这提供了一个生成载波和正弦参考波的完美示例、遗憾的是、这只是单极调制。

    我们还有另一个适用于三相 T 型逆变器的参考设计: https://www.ti.com/tool/TIDA-01606

    这应该会有所帮助。

    最棒的

    Uttam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Uttam  

    非常感谢您发送该模型、很遗憾、我正在寻找一个模型、在该模型中、我可以比较单个 PWM 中的单个正弦波(因此最终是三相)。  

    我正在研究这个问题、希望很快就能得到答案。  

    再次超过您的要求。  

    萨那