主题中讨论的其他器件:C2000WARE、 TIDM-02008、 C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK
我们使用以下版本的正弦分析器和功率测量库:
//$TI 发行版:功率测量库 v1.02.00.00美元 
//$Release Date:Wed Jun 29 01:36:03 CDT 2022 $ 
该库配置为测量逆变器电压和电流的 rms 值、如下所示:
POWER_MEAS_SINE_ANALYZER_config(&sines_load_L1, ISR_FREQUENCY,
                                    (float32_t) (0.0f), 65.0f, 45.0f);
频率的标称值可以 是50/60 Hz、ISR_FREQUENCY 是16000 Hz、因此我们将下限和上限设置为45.0Hz 和65.0Hz。 过零检测的阈值设置为0。
需要注意的是、该库会随机返回 rms 电流和电压中的跳转。 我要附加16KHz 采样值、即馈送到库的电压值以及每个采样间隔从库中读取的电压的 rms 值。 在第一个周期中、该库提供97伏 rms、但在第二个周期中、它直接跳转到137伏 rms。
e2e.ti.com/.../rms_5F00_issue.csv
请提供指导。