This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:用于编程 IC TMS320F28377S 下面的错误显示

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1191805/tms320f28377s-for-prograimming-ic-tms320f28377s-below-error-shows

器件型号:TMS320F28377S

用于编程 IC 的 TMS320F28377S 下面的错误显示

闪存编程器:擦除扇区 A 时出错。fmstat (相同器件上的 STATCMD)值= 1040。

文件加载器:内存写入失败:未知错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shankar、

    正如前面提到的错误消息、器件已锁定。

    您可以在 GUI 中输入密码并解锁器件、然后再继续执行闪存操作。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的德克萨斯州团队:  

    感谢您的回复。  

    无密码解锁器件或擦除锁定区域内的所有信息或擦除扇区 A 和 FMSTAT 值设置为默认值的任何方法。

    我们以 高价从未经授权的 Delaer 购买了 IC TMS320F28377S (同一 IC 在任何授权的干扰设备和 TI onilne 站点上均无库存)。  

    希望您能为我们提供最佳的解决方案。  

    此致,  

    Shankar Gharge,

    经理-研发、

    Hind Rectifers Limited。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的德克萨斯州团队:  

    感谢您的回复。  

    无密码解锁器件或擦除锁定区域内的所有信息或擦除扇区 A 和 FMSTAT 值设置为默认值的任何方法。

    我们以 高价从未经授权的 Delaer 购买了 IC TMS320F28377S (同一 IC 在任何授权的干扰设备和 TI onilne 站点上均无库存)。  

    希望您能为我们提供最佳的解决方案。  

    此致,  

    Shankar Gharge,

    经理-研发、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shankar、

    如果设备已锁定、并且您不知道密码、则无法恢复。

    我 通知 我们的营销团队、您从未经授权的经销商处获得了锁芯片。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shankar、

    您所获得的设备可能不是全新的(我们不确定、因为这些设备不是从授权经销商处购买的)。

    很抱歉无法为您提供帮助。

    谢谢、此致、

    Vamsi